请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2903-Q1 “线程:LM2903”中讨论的其它部件
团队,
我假设 LM2903的输出在断电时是高阻抗的,但实验室中没有人要仔细检查。 请确认吗?
谢谢!
格雷格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队,
我假设 LM2903的输出在断电时是高阻抗的,但实验室中没有人要仔细检查。 请确认吗?
谢谢!
格雷格
你好,格雷格,
是的。 克莱门斯说,输出设备是一个没有基础驱动的晶体管,但可能有一些微小的纳流级泄漏到 GND 和/或 Vcc。 针脚没有 Vcc 的上部 ESD 夹子,因此即使 Vcc =0V,输入和输出也可以不损坏地达到36V。 使用常见的上拉电阻值...您可能甚至不会注意到有源电阻和无源电阻之间的差异。
VCC=0V 不是有效的工作条件,因此不 会对泄漏进行定性。