“线程”中讨论的其他部件:INA826, OPA189, OPA2189
你(们)好
我使用 TI INA 通过分流监控电流信号,增益设置为 x10
当我使用 INA826时,可以通过 x10获得支架读数
当我使用 INA828时 ,我的读数错误,但如果 我 用 opa189剪断了 INA828输出,我可以获得 x10读数
请给出建议,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 TI INA 通过分流监控电流信号,增益设置为 x10
当我使用 INA826时,可以通过 x10获得支架读数
当我使用 INA828时 ,我的读数错误,但如果 我 用 opa189剪断了 INA828输出,我可以获得 x10读数
请给出建议,谢谢

亚历克斯:
INA826和 INA828均应与双电源轨配合使用。 请告诉我您的实际原理图或配置,我可以为您进行模拟。
我快速地将 您 的设置可能看起来像的2个原理图组合在一起。


随附 上述草图模拟(不含设计要求)。 我没有检查稳定性,循环增益和相位裕度,这是必需的,特别是电流正在通过给定应用的负载脉冲。
e2e.ti.com/.../OPA189-I_5F00_drive-01272022.TSC
e2e.ti.com/.../OPA189-_2B00_-INA828-I_5F00_drive-01272022.TSC
如果您还有其他问题,请 告诉我们。
最佳
雷蒙德
亚历克斯:
采用 OPA2189 V 至 I 转换器的 INA828没有任何问题。 我测试了来自二极管的两种互补式 BJT 型号,它们都在工作,除了 ZDT6753TA pspice 型号,后者不工作。 我感觉香料是错误的,或者插针中有一个排针。

随附的是模拟,请亲自查看。 我在模拟中放置了所有测试的模型。
e2e.ti.com/.../OPA189-_2B00_-INA828-I_5F00_drive-_2B00_-BJTs-02072022.TSC
INA828与 INA826 IAS 有一个不同之处是其输入共模电压范围或 VCM。 请注意,我在 INA828上安装了两个电源滑轨。 如果您的设计使用 INA828中的单个电源轨,则电路将无法工作(违反 VCM 要求)。 因为你没有给我 提供实际的电路,这是我的猜测。 此外,正如我所指出的,补充型 BJT Spice 模型存在注塑或引脚问题,我无法通过 Tina 对其进行模拟。

如果您还有其他问题,请告诉我。
最佳
雷蒙德