This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:INA826 &INA828在 Zo 中有何不同?

Guru**** 2506695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA828, OPA189, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072734/ina828-what-is-the-different-with-the-ina826-ina828-in-the-zo

部件号:INA828
“线程”中讨论的其他部件:INA826OPA189OPA2189

你(们)好

我使用 TI INA 通过分流监控电流信号,增益设置为 x10

 当我使用 INA826时,可以通过 x10获得支架读数

 当我使用 INA828时  ,我的读数错误,但如果 我  用 opa189剪断了 INA828输出,我可以获得 x10读数

请给出建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈

    看起来像稳定性问题。 当在 OPA189的反馈环路中安装如此多的部件时,应进行相位稳定性分析,以确认电路提供了正确的相位间距。

    您可以发布示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    INA826和 INA828均应与双电源轨配合使用。 请告诉我您的实际原理图或配置,我可以为您进行模拟。  

    我快速地将 您 的设置可能看起来像的2个原理图组合在一起。  

    随附 上述草图模拟(不含设计要求)。 我没有检查稳定性,循环增益和相位裕度,这是必需的,特别是电流正在通过给定应用的负载脉冲。   

    e2e.ti.com/.../OPA189-I_5F00_drive-01272022.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA189-_2B00_-INA828-I_5F00_drive-01272022.TSC

    如果您还有其他问题,请 告诉我们。

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经卸下了 INA828至 OPA189之间的 R/C 过滤器,但仍有读取错误。

    但改为 INA826,所有的读数都是正确的,为什么

    我用 opa189作为压缩器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布完整的示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    正如凯指出的,请向我们提供完整的设计要求和原理图。 我只能猜测您正在尝试如何处理方框图。  

    我已经证明,INA828和 INA826都将起作用。 VCM 可能配置不正确,目前无法正常工作,但我们需要一个示意图来审查它。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T2是 ZDT6753TA,NP+PNP

    C2无部件

    Rsense 为1欧姆

    R8为0欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T2是 ZDT6753TA,NP+PNP

    C2无部件

    Rsense 为1欧姆

    R8为0欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    采用 OPA2189 V 至 I 转换器的 INA828没有任何问题。 我测试了来自二极管的两种互补式 BJT 型号,它们都在工作,除了  ZDT6753TA pspice 型号,后者不工作。 我感觉香料是错误的,或者插针中有一个排针。   

    随附的是模拟,请亲自查看。 我在模拟中放置了所有测试的模型。  

    e2e.ti.com/.../OPA189-_2B00_-INA828-I_5F00_drive-_2B00_-BJTs-02072022.TSC

    INA828与 INA826 IAS 有一个不同之处是其输入共模电压范围或 VCM。 请注意,我在 INA828上安装了两个电源滑轨。 如果您的设计使用 INA828中的单个电源轨,则电路将无法工作(违反 VCM 要求)。 因为你没有给我 提供实际的电路,这是我的猜测。  此外,正如我所指出的,补充型 BJT Spice 模型存在注塑或引脚问题,我无法通过 Tina 对其进行模拟。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德