This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:PGA309EVM-USB 电子表格

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072840/pga309evm-usb-pga309evm-usb-spreadsheet

部件号:PGA309EVM-USB
“线程”中讨论的其它部件:PGA309

您好,支持团队,

我对 您的 PGA309 EVM 模块有疑问。 我发现在旧软件版本中,包含了一个 Excel 电子表格,用于从校准数据(名为 PGA309_Calibration.xls)中计算注册表参数。

是否还为新的 EVM 软件提供了电子表格? 因为我不确定是否仍能使用旧电子表格,因为板上的脱色也发生了变化。

为您提供支持,

若纳斯·贝克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔纳斯,

     PGA309DK 校准电子表格(2004年起为1.2.4版)和 PGA309_Calibration.xls 是旧版 PGA309DK 评估套件的一部分。 这是最初的演示套件。  PGA309DK 硬件和软件已停产多年,不再受支持。

    PGA309EVM-USB 取代了 PGA309DK   评估模块。  旧版 PGA309DK 软件与当前的 PGA309EVM-USB 不兼容。

     在新软件上,用户输入所需的常规 PGA309配置设置,包括所需的输出目标,算法执行真实或模拟传感器的校准。  新 EVM 包括传感器仿真器。  新的软件算法使用迭代过程,从而获得更好的校准后准确性。   PGA309EVM-USB 包含额外的内置功能,从而改善了用户体验。  建议切换到新的 PGA309EVM-USB。

    PGA309EVM-USB 软件可从以下链接下载,还可以找到硬件原理图和用户指南信息的链接。

    如果您有任何疑问,请告诉我,

    谢谢大家,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢您的回复。 使用 PGA309EVM-Sub 软件执行直接校准非常有用。 但我们在我们的位置尝试使用校准系统从我们自己的校准中计算配准参数。 计算温度查找表的正确值非常困难。 旧版本中的 PGA_Calibration.xls 等效电子表格将有所帮助。

    感谢您的支持和快速回复,

    若纳斯·贝克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔纳斯,

    旧版 PGA309DK ( PGA309EVM-)演示套件软件(包括 PGA309_Calibration.xls 计算器)可从以下链接下载。  此软件适用于 Microsoft Excel 2000,XP 和 Windows XP (2003)版本。 PGA309_DK 及其软件大约在11年前就已经过时(上次修订日期是2006年)。  当前的 PGA309EVM-USB 硬件/软件取代了演示套件。  遗憾的是,旧版 PGA309EVM 软件与当前版本的 Windows 不兼容,不再受支持。  最好的办法是在运行 Windows XP/Excel 2000的系统上运行此软件。

    PGA309DK (旧版 PGA309EVM DK 2006)软件安装磁盘:

    https://txn.box.com/s/zq3pp4swmmf0feqbnictwzyrpg1l27wb

    谢谢大家,此致,

    路易斯