This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,支持团队,
我对 您的 PGA309 EVM 模块有疑问。 我发现在旧软件版本中,包含了一个 Excel 电子表格,用于从校准数据(名为 PGA309_Calibration.xls)中计算注册表参数。
是否还为新的 EVM 软件提供了电子表格? 因为我不确定是否仍能使用旧电子表格,因为板上的脱色也发生了变化。
为您提供支持,
若纳斯·贝克
你好,乔纳斯,
PGA309DK 校准电子表格(2004年起为1.2.4版)和 PGA309_Calibration.xls 是旧版 PGA309DK 评估套件的一部分。 这是最初的演示套件。 PGA309DK 硬件和软件已停产多年,不再受支持。
PGA309EVM-USB 取代了 PGA309DK 评估模块。 旧版 PGA309DK 软件与当前的 PGA309EVM-USB 不兼容。
在新软件上,用户输入所需的常规 PGA309配置设置,包括所需的输出目标,算法执行真实或模拟传感器的校准。 新 EVM 包括传感器仿真器。 新的软件算法使用迭代过程,从而获得更好的校准后准确性。 PGA309EVM-USB 包含额外的内置功能,从而改善了用户体验。 建议切换到新的 PGA309EVM-USB。
PGA309EVM-USB 软件可从以下链接下载,还可以找到硬件原理图和用户指南信息的链接。
如果您有任何疑问,请告诉我,
谢谢大家,此致,
路易斯
你好,乔纳斯,
旧版 PGA309DK ( PGA309EVM-)演示套件软件(包括 PGA309_Calibration.xls 计算器)可从以下链接下载。 此软件适用于 Microsoft Excel 2000,XP 和 Windows XP (2003)版本。 PGA309_DK 及其软件大约在11年前就已经过时(上次修订日期是2006年)。 当前的 PGA309EVM-USB 硬件/软件取代了演示套件。 遗憾的是,旧版 PGA309EVM 软件与当前版本的 Windows 不兼容,不再受支持。 最好的办法是在运行 Windows XP/Excel 2000的系统上运行此软件。
PGA309DK (旧版 PGA309EVM DK 2006)软件安装磁盘:
https://txn.box.com/s/zq3pp4swmmf0feqbnictwzyrpg1l27wb
谢谢大家,此致,
路易斯