This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491: PSpice for TI Simulation 问题

Guru**** 1976305 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071745/ths3491-pspice-for-ti-simulation-issue

部件号:THS3491

早上好! 我正在模拟使用 THS3491制造的简单互阻抗放大器。 在进行瞬态分析时,我得到了一个调制波形。 什么可能是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型正在做得好,您应该用低 RF 值摆动。  

    这是一个 CFA 设备,需要设置 RF 以控制相位移动- 100欧姆太低。 您至少需要将射频放大到600欧姆区域。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔,没注意到! 由于在我的设计中,射频必须为100欧姆,因此我必须更改 OPAMP 型号。 不幸的是,没有太多设备可以处理这种电压波动和 GBW。 再次感谢。 你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PAB,

    由于 RL1和 RL2在同一范围内,您有一个反向放大器,但没有 TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯 其目的是通过测量通过 RL2的电流(在 TIA 输出时转换为电流)来计算 RL2的值(这将是未知的)。 这将是 LCR 仪表的前端阶段。 你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以你不知道什么是 RL2? 如果您想保持100欧姆的反馈(看起来像对运算放大器的负载),听起来像一个单位增益稳定的 VFA 要求,需要大量输出驱动器

    另一种与 THS3491保持同步的方法是将回路中的402欧姆滑向反相节点(从正常反相求和接点)。 就 LG 而言,它认为赔偿额为402。 您可能会尝试在 sim 中这样做,当然会增加噪音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PAB,

    为什么以10MHz 测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错,这是未知的。 有两个阶段,其中一个阶段用于测量电压,另一个阶段用于测量通过被测设备的电流。

    我想我必须搬到一个 VFA 结构,牺牲一些电压波动(我本来希望能将10V 的直流偏移应用到被测设备,因此目的是提供+/-15V 的分流电源)。 我也愿意向被测设备应用10MHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这将是 LCR 仪表能够达到的最大信号频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要写下这个想法,你可以让3491与100欧姆射频配合使用,并将其与环路 R 内的射频配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔非常棒,确实很有成效! 您是如何获得该值(402)的? 我可以测量的被测设备的最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该尝试使用 sim 中的一些较低值来显示 DUT,  

    我猜,对于 CFA 来说,LG 是 RF + RI*NG,我只是增加了 Ri,但随着 NG 的上升,BW 应该会下降,但你在这里开始的时候有很多,这里有10ohm 输入 R,仍然保持在10MHz 的水平, 可能有空间将402的声量降低到348欧姆

    在这里,我去了环中的348欧姆和1千欧姆的电源,大约8dB 的峰值,稳定但相关,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔,你对我帮助很大。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以打赌,显然您的响应形状正在通过该输入 Z 发生很大变化。可能需要使用某种二级滤波器来控制 BW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何向源添加100欧姆电阻器,并与之串联测量被测设备? 这样做可以让我测量低至10毫 欧的电阻值。 我将 Ri 降低到了40.2Ohm,它仍然稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果你可以用100欧姆的固定电阻来延长剩余电阻,从而将被测设备的电压提高到被测设备的范围,那么你需要以这样快的速度来观察一个千兆赫,也许可以用<10dB 的峰值——你的呼叫。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据认为,设计将最大10MHz 频率应用到被测设备上,因此我认为这是可以的。 我选择这一部分是因为它在这个频率范围上是相当线性的(除了所有其他功能,如电压摆动和低噪声)。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。