This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不要写下这个想法,你可以让3491与100欧姆射频配合使用,并将其与环路 R 内的射频配合使用
迈克尔非常棒,确实很有成效! 您是如何获得该值(402)的? 我可以测量的被测设备的最小值是多少?
您应该尝试使用 sim 中的一些较低值来显示 DUT,
我猜,对于 CFA 来说,LG 是 RF + RI*NG,我只是增加了 Ri,但随着 NG 的上升,BW 应该会下降,但你在这里开始的时候有很多,这里有10ohm 输入 R,仍然保持在10MHz 的水平, 可能有空间将402的声量降低到348欧姆
在这里,我去了环中的348欧姆和1千欧姆的电源,大约8dB 的峰值,稳定但相关,
迈克尔,你对我帮助很大。 非常感谢!
您可以打赌,显然您的响应形状正在通过该输入 Z 发生很大变化。可能需要使用某种二级滤波器来控制 BW
如何向源添加100欧姆电阻器,并与之串联测量被测设备? 这样做可以让我测量低至10毫 欧的电阻值。 我将 Ri 降低到了40.2Ohm,它仍然稳定。
是的,如果你可以用100欧姆的固定电阻来延长剩余电阻,从而将被测设备的电压提高到被测设备的范围,那么你需要以这样快的速度来观察一个千兆赫,也许可以用<10dB 的峰值——你的呼叫。
据认为,设计将最大10MHz 频率应用到被测设备上,因此我认为这是可以的。 我选择这一部分是因为它在这个频率范围上是相当线性的(除了所有其他功能,如电压摆动和低噪声)。