你好,团队
客户对 INA186的输出回转到动力轨规格有疑问。
从 INA186数据表中,它表示在 Vs=1.8V@10K Ω 负载的情况下,其输出电压可能高达 VCC-20mV。
但是,下面显示的输出电压摆动图表明了另一种情况。
只有2mA 会导致输出下降400mV。 我不完全理解这张图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
加布里埃尔:
感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。
考虑这一点最简单的方法是 INA186能够驱动的负载重量。 如果我们看一下数据表的初始条件(VCC-20mV,Vs=1.8V@10Kohm 负载),这相当于大约1.78V / 10,000Ω=178uA (如 Kai 所指出)。 这是一个非常轻的载荷。 随着所需的电流驱动器的增加,设备的输出电压能力也会降低。 这是图6-4的目的,显示随着 INA186需要越来越多的电流,最大输出将继续下降。
但是,请记住,随着输出驱动到其极限值,设备将不会在其线性范围内运行,并且将不再按数据表规格运行。
如果您有任何其他问题,请告诉我们。
路易