This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:输出回转到动力轨

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071300/ina186-output-swing-to-power-rail

部件号:INA186

你好,团队

客户对 INA186的输出回转到动力轨规格有疑问。

从 INA186数据表中,它表示在 Vs=1.8V@10K Ω 负载的情况下,其输出电压可能高达 VCC-20mV。

但是,下面显示的输出电压摆动图表明了另一种情况。

只有2mA 会导致输出下降400mV。 我不完全理解这张图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔:

    1.8mA 输出电流时的0.4 V 压降表示输出级的接通电阻约为220R。 在10k 负载下为1.8V,表示输出电流为180µA Ω。 180µA 乘以220R,电压降为40mV。

    请记住,与电源轨的输出电压太接近将导致性能下降。 请参阅数据表第6.5节中的“增益误差”和“非线性误差”规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    考虑这一点最简单的方法是 INA186能够驱动的负载重量。 如果我们看一下数据表的初始条件(VCC-20mV,Vs=1.8V@10Kohm 负载),这相当于大约1.78V / 10,000Ω=178uA (如 Kai 所指出)。 这是一个非常轻的载荷。 随着所需的电流驱动器的增加,设备的输出电压能力也会降低。 这是图6-4的目的,显示随着 INA186需要越来越多的电流,最大输出将继续下降。

    但是,请记住,随着输出驱动到其极限值,设备将不会在其线性范围内运行,并且将不再按数据表规格运行。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    路易