This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:PSpice 模型中的相位错误

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074367/opa855-phase-error-in-pspice-model

部件号:OPA855
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

您好,Team,

我的客户一直在尝试使用 PSpice 模型(OPA855未加密 PSpice 模型包(修订版)进行一些建模(KiCAD) d))在 https://www.ti.com/product/OPA855上提供。 这一阶段的结果很奇怪。  他们最终决定,将结果与 TINA-TI 模拟的结果进行比较是值得的,以查看错误是否仍然存在。

由于该错误仅存在于 PSpice 模型中, 他们认为这可能是.lib 文件本身的问题。

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renen 您好,

    尝试减小刺激信号的振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA 文件中的 SENSE 测量仪旋转直接报告相位边界,可能无法解决问题,但您可以尝试添加该类型的 SENSE 测量仪并旋转180度。  

    此外,我在产品文件夹中看到的 PSpice 模型没有反馈针脚,也没有禁用针脚-您的模型确实存在,这可能也不是问题,但有点奇怪。  

    您的信号源看起来像是0V 直流的 LTSpice 信号源和1的标称小信号幅值-这通常适用于小信号交流扫描。  

    最后,一旦您解决了 SIM 问题,AOL SIM 的设置就不太理想了,它会将开放式环路 Zo 与反馈路径隔离开来-我知道这会显示所有各种文档, 但最好将信号注入反相输入,如本文所述。 以上所示的设置对于 AOL 来说是可以的,但对于循环增益 sim 来说不太理想。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

     这是确定问题根源的非常好的方法。 与上述协议一致,该符号与 OPA855文件夹中的符号看起来不同。 否则,这是正确的,模型和数据表相位相差180度,但遵循相同的趋势。 通常,最好查看0-1kHz 的相位,然后检查交叉的相位以确定相位偏移/相位边界。  

      以下是用于确认数据表和模型之间差异的线程。 迈克尔旋转仪表的方法确实解决了该问题,如下所示:  

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    祝你度过美好的一天,感谢你的回应。  以下是 我的客户的一些其他结果:


    1- Hi Kai,我将输入交流电压降低到0.1 NV,因此在增益图中减去200dBV 以获得预期值。
    2 -迈克尔,我确实收到了你之前的一篇文章,即 TINA 上直接报告了相位差,所以我不担心 TINA sim 的这些结果。
    我创建了一个单独的 OPA855符号,该符号只包含 PSPICE 模型所涵盖的引脚。 TI 似乎只有 OPA855在一个包括“断电”和“反馈”引脚的模型中,所以我确实发现它不包括在 PSPICE 模型中是很奇怪的。
    根据我有限的知识,KiCAd Eeschema 使用 ngspice (ngspice.sourceforge.net/ngspice-eeschema.html)。 如该页面顶部所述,模拟器可以(在我看来是)与 PSpice 和 LTSpice 兼容。

    3 -希玛,我的困惑来自 PSpice 模型。 输出相如何使输入相提前90度? 它应该从0度开始,在 AOL 图中衰减,因为没有零,对吗?
    我还绘制了1uHz 至10GHz 的图表,以显示在较低频率下没有发生任何情况(请参阅随附的图片)。

    就一般而言,Eeschema 需要您选择模拟哪些针脚,您可以记下 PSpice 模型中设定的针脚顺序,并按照附件中的说明进行设置。

    e2e.ti.com/.../Attachments.zip

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

     正确,OPA855确实有一个反馈针脚和断电针脚,而该型号不包括这些针脚。 反馈引脚(引脚1)内部连接到放大器的输出(引脚6),以简化高速印刷电路板布局,从而最大限度地降低 这些关键引脚的寄生电感和电容。  遗憾的是,设备的断电功能没有建模。 有关设备处于断电模式的详细信息,请参阅 OPA855数据表图7-23,7-24,9-8和9-9。  

      我看到,混乱在于开环分析与闭环分析。 对于开环,您正在查看环路增益交叉,其中噪声增益与放大器的开环增益相交,以查找系统的稳定性或相位差。 高值电容和电感可打破输入和输出之间的环路,但也可在模拟中收敛。 模拟需要一条通向 DC 的路径才能收敛。 迈克尔关于在输入处断开环路的建议最准确,以考虑放大器的开路输出阻抗+反馈负载。  

      请理解,感谢您对 Eeschema 软件的解释。  

     谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔和西玛,您好!

    我认为以下模拟解决了迈克尔的顾虑,并打破了投入的循环。 在这里,我们看到 KiCad (Eeschema)模拟仍然显示 V (输出)的相位导联不正确。

    我选择了 Vs+= 2.5 V,VS-=––2.5 V,VIN+= 0 V,RF = 453 Ω,增益= 7 V/V,RL = 200 Ω,以遵循 OPA855数据表中的测试参数。

    如果您对如何解决此问题有任何想法,请告诉我。

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

     很抱歉,这只是未来稳定性模拟中的一个注意事项。 这是正确的,以不同的方式打破循环不会对结果造成太大的改变。 在大多数情况下,它可以更准确。 这种模拟将为您提供放大器及其配置的总体稳定性。 相位边界确实告诉我们 相位反转接近完成的程度(-180度),从而导致不稳定。 因此,它已经在量化产出相对于其投入的相位滞后。

     通过 信号(点对点)而不是相对数值来查看相位滞后/导联的最简单方法 是闭合回路,并查看瞬态输入和输出信号。   

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    很抱歉,我打算在我的上一篇帖子中加入这一模拟,以解决迈克尔的疑虑。

    另一个方面是,我仍然担心 PSpice 模型和 TINA 模型的结果之间的差异,因为此时我不想模拟闭环行为。
    在 PSPICE 模型中, 对于我来说,100kHz 时相位从~5度增加到~85度(10MHz 时)似乎不是物理的,而在 TINA 模型中,100kHz 时相位从~-5度下降到~-85度(10 MHz 时)似乎是合理的,并同意 OPA855图7-10 AOL 图。

    这是 PSPICE 模型的问题还是我错过了什么?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

     谢谢你,这些图片帮助了我们。 这似乎很奇怪,PSpice Vout 相位增加到90度,而 Tina 的 Vout 相位则下降到90度。  

     我将研究这个问题,并很快回来。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

     感谢您的耐心等待。 我尝试了两种 PSpice 模型(包括 OPA855未加密 PSpice 模型包版本 D),它在 PSpice 上产生了相同的结果。 我不确定如何在 PSpice 中切换仪表的极性,但此处的相位降低了90度。  

      可能在将 PSpice 模型插入 KiCad 时出现问题。 我不熟悉此软件, 但我发现一个可能有帮助的指南。 我建议客户重新执行将网络列表插入软件的过程。

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_Stability_2D00_PSpiceFiles.zip

    谢谢你,
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

     上述指南是否有助于解决此问题?

    谢谢你,
    Sima