“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件
您好,Team,
我的客户一直在尝试使用 PSpice 模型(OPA855未加密 PSpice 模型包(修订版)进行一些建模(KiCAD) d))在 https://www.ti.com/product/OPA855上提供。 这一阶段的结果很奇怪。 他们最终决定,将结果与 TINA-TI 模拟的结果进行比较是值得的,以查看错误是否仍然存在。
由于该错误仅存在于 PSpice 模型中, 他们认为这可能是.lib 文件本身的问题。
此致,
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Team,
我的客户一直在尝试使用 PSpice 模型(OPA855未加密 PSpice 模型包(修订版)进行一些建模(KiCAD) d))在 https://www.ti.com/product/OPA855上提供。 这一阶段的结果很奇怪。 他们最终决定,将结果与 TINA-TI 模拟的结果进行比较是值得的,以查看错误是否仍然存在。
由于该错误仅存在于 PSpice 模型中, 他们认为这可能是.lib 文件本身的问题。
此致,
Renan
TINA 文件中的 SENSE 测量仪旋转直接报告相位边界,可能无法解决问题,但您可以尝试添加该类型的 SENSE 测量仪并旋转180度。
此外,我在产品文件夹中看到的 PSpice 模型没有反馈针脚,也没有禁用针脚-您的模型确实存在,这可能也不是问题,但有点奇怪。
您的信号源看起来像是0V 直流的 LTSpice 信号源和1的标称小信号幅值-这通常适用于小信号交流扫描。
最后,一旦您解决了 SIM 问题,AOL SIM 的设置就不太理想了,它会将开放式环路 Zo 与反馈路径隔离开来-我知道这会显示所有各种文档, 但最好将信号注入反相输入,如本文所述。 以上所示的设置对于 AOL 来说是可以的,但对于循环增益 sim 来说不太理想。
Renan 您好,
这是确定问题根源的非常好的方法。 与上述协议一致,该符号与 OPA855文件夹中的符号看起来不同。 否则,这是正确的,模型和数据表相位相差180度,但遵循相同的趋势。 通常,最好查看0-1kHz 的相位,然后检查交叉的相位以确定相位偏移/相位边界。
以下是用于确认数据表和模型之间差异的线程。 迈克尔旋转仪表的方法确实解决了该问题,如下所示:
谢谢你,
Sima
您好,Sima,
祝你度过美好的一天,感谢你的回应。 以下是 我的客户的一些其他结果:
1- Hi Kai,我将输入交流电压降低到0.1 NV,因此在增益图中减去200dBV 以获得预期值。
2 -迈克尔,我确实收到了你之前的一篇文章,即 TINA 上直接报告了相位差,所以我不担心 TINA sim 的这些结果。
我创建了一个单独的 OPA855符号,该符号只包含 PSPICE 模型所涵盖的引脚。 TI 似乎只有 OPA855在一个包括“断电”和“反馈”引脚的模型中,所以我确实发现它不包括在 PSPICE 模型中是很奇怪的。
根据我有限的知识,KiCAd Eeschema 使用 ngspice (ngspice.sourceforge.net/ngspice-eeschema.html)。 如该页面顶部所述,模拟器可以(在我看来是)与 PSpice 和 LTSpice 兼容。
3 -希玛,我的困惑来自 PSpice 模型。 输出相如何使输入相提前90度? 它应该从0度开始,在 AOL 图中衰减,因为没有零,对吗?
我还绘制了1uHz 至10GHz 的图表,以显示在较低频率下没有发生任何情况(请参阅随附的图片)。
就一般而言,Eeschema 需要您选择模拟哪些针脚,您可以记下 PSpice 模型中设定的针脚顺序,并按照附件中的说明进行设置。
e2e.ti.com/.../Attachments.zip
此致,
Renan
Renan 您好,
正确,OPA855确实有一个反馈针脚和断电针脚,而该型号不包括这些针脚。 反馈引脚(引脚1)内部连接到放大器的输出(引脚6),以简化高速印刷电路板布局,从而最大限度地降低 这些关键引脚的寄生电感和电容。 遗憾的是,设备的断电功能没有建模。 有关设备处于断电模式的详细信息,请参阅 OPA855数据表图7-23,7-24,9-8和9-9。
我看到,混乱在于开环分析与闭环分析。 对于开环,您正在查看环路增益交叉,其中噪声增益与放大器的开环增益相交,以查找系统的稳定性或相位差。 高值电容和电感可打破输入和输出之间的环路,但也可在模拟中收敛。 模拟需要一条通向 DC 的路径才能收敛。 迈克尔关于在输入处断开环路的建议最准确,以考虑放大器的开路输出阻抗+反馈负载。
请理解,感谢您对 Eeschema 软件的解释。
谢谢你,
Sima
迈克尔和西玛,您好!
我认为以下模拟解决了迈克尔的顾虑,并打破了投入的循环。 在这里,我们看到 KiCad (Eeschema)模拟仍然显示 V (输出)的相位导联不正确。
我选择了 Vs+= 2.5 V,VS-=––2.5 V,VIN+= 0 V,RF = 453 Ω,增益= 7 V/V,RL = 200 Ω,以遵循 OPA855数据表中的测试参数。
如果您对如何解决此问题有任何想法,请告诉我。
此致,
Renan
Renan 您好,
很抱歉,这只是未来稳定性模拟中的一个注意事项。 这是正确的,以不同的方式打破循环不会对结果造成太大的改变。 在大多数情况下,它可以更准确。 这种模拟将为您提供放大器及其配置的总体稳定性。 相位边界确实告诉我们 相位反转接近完成的程度(-180度),从而导致不稳定。 因此,它已经在量化产出相对于其投入的相位滞后。
通过 信号(点对点)而不是相对数值来查看相位滞后/导联的最简单方法 是闭合回路,并查看瞬态输入和输出信号。
谢谢你,
Sima
您好,Sima,
很抱歉,我打算在我的上一篇帖子中加入这一模拟,以解决迈克尔的疑虑。
另一个方面是,我仍然担心 PSpice 模型和 TINA 模型的结果之间的差异,因为此时我不想模拟闭环行为。
在 PSPICE 模型中, 对于我来说,100kHz 时相位从~5度增加到~85度(10MHz 时)似乎不是物理的,而在 TINA 模型中,100kHz 时相位从~-5度下降到~-85度(10 MHz 时)似乎是合理的,并同意 OPA855图7-10 AOL 图。
这是 PSPICE 模型的问题还是我错过了什么?
此致,
Renan
Renan 您好,
感谢您的耐心等待。 我尝试了两种 PSpice 模型(包括 OPA855未加密 PSpice 模型包版本 D),它在 PSpice 上产生了相同的结果。 我不确定如何在 PSpice 中切换仪表的极性,但此处的相位降低了90度。
可能在将 PSpice 模型插入 KiCad 时出现问题。 我不熟悉此软件, 但我发现一个可能有帮助的指南。 我建议客户重新执行将网络列表插入软件的过程。
e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_Stability_2D00_PSpiceFiles.zip
谢谢你,
Sima