This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:具有增益切换的 TIA

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3S328, OPA3S2859-EP, LMH32401, OPA3S2859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074041/opa859-tia-with-gain-switching

部件号:OPA859
线程中讨论的其他部件:TMUX136OPA3S328OPA3S2859-EPLMH32401TESTOPA3S2859.

您好,

这与论坛上发布的问题非常相似  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754286/opa657-multi-gain-stage-transimpedance-amplifier-using-analogue-switches

1.我们有4个象限探测器,并有自己的用于增益切换的 TIA 和反馈 Mux (tmix136)  

2.我们的信号非常低,所以噪音非常大。 在反馈中删除 MUX 后,我们将获得更好的性能。

它的脉冲应用, 需要最小30MHz 的带宽  

有人能建议更好的方法来切换增益以支持较大的电流范围(1uA 至15mA)吗?

我们可以尝试 使用 opa3s328吗?  

谢谢

阿尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

    您使用的是什么探测器? 您能显示示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的回复。

    您是否可以共享您的邮件 ID,以便我可以共享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

    正如我在“原始”线程中所说的,在1.8GHz OPAMP 的反馈环路中安装太多组件非常重要,因为它们的寄生电感和电容会破坏 OPAMP 的稳定。 噪音的严重增加可能意味着由于这种不稳定而产生的振荡。

    模拟开关的接点电容也可能出现不稳定,模拟开关似乎与探测器电容平行安装。

    您可以尝试直接在 OPAMP 的输入和输出上添加小相位引线电容,而不仅仅是在增益设置电阻器上。 如果添加这样的小帽会在噪音降低的情况下恢复,您可能已经消除了这种不稳定。

    您也可以串联安装小型电阻到模拟开关。 我指的是与 OPAMP 输入的连接。 这些小电阻有助于将模拟开关的接点电容与 OPAMP 的输入隔离。

    但最好是交换增益设置电阻器和 analolg 开关。 由此,OPAMP 的输入不会直接看到模拟交换机的接线电容。

    另一个提示是将最高增益设置电阻器永久安装在反馈环路中,并仅切换其余三个增益设置电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

     这是一个非常广泛的范围,可以从多个增益选项中受益。 我同意凯。 高速 TIA 对寄生性敏感,而 mix/switches 将特别引入寄生电感和放大器反馈的电容。 这一想法可以通过仔细的布局和对输入/反馈组件的特定调整来实现,但使用集成增益切换 TIA 或级联 TIA 和 PGA/VGA 更简单。

      下面是一个简化的 mux 模型作为参考。 此外,以下是一个非常有用的增益转换 TIA 解释,其中包含参考设计和模拟示例的链接。  

     我们有 LMH32401,OPA3S328和 OPA3S2859-EP。 LMH32401具有2千欧和20千欧设置,对于您的应用而言,增益选择过高,但 OPA3S328和 OPA3S2859-EP 将起作用。  

     以下是65度相位差时的1kOhm 增益选择,或者换言之,Butterworth 响应 Q=0.7。 计算器可在该链接中找到。  

       

     如果您的应用可以处理频率响应中的某些峰值(相位边界为45-50度,但不能达到最大水平),则可以调整反馈电容以扩展系统带宽。  

      

    谢谢你,
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的宝贵意见。

    我们将尝试共享的选项

    ———————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    感谢您的参与。  

    提供的链路非常好,将使用此配置制作快速测试板。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/precision-op-amp-series-switched-gain-transimpedance-amplifier

    根据下面所示的大信号响应,OPA3S2859-EP 可以为我们实际工作  

    我们的最大射频为3k-4K 左右,最小射频为100欧姆。 我 将运行模拟并验证结果。

    非常感谢。  

    感谢您和凯对此提供的意见。  

    ———————————  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    OPA3S2859可以 在1千以下工作吗?

    因为我们必须使用100欧姆来支持极高的信号。

    ———————————  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

     没问题,我很高兴它能提供帮助!

     该器件针对1kOhm 和100kOhm 之间的电阻值进行了优化。 它可能在低于1k 欧姆的情况下工作,频率响应的峰值增加。 我将与我们的测试和设计团队讨论这一问题,并在明天返回给您。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

     我们拥有低反馈电阻器的数据。 接受朋友的请求后,我可以脱机与您共享此信息。

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    很抱歉耽误你的时间。 我向朋友发送了请求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

     感谢您接受朋友的请求。 我发送了附加数据。

    谢谢你,
    Sima