线程中讨论的其他部件:TMUX136, OPA3S328, OPA3S2859-EP, LMH32401, TEST, OPA3S2859.
您好,
这与论坛上发布的问题非常相似
1.我们有4个象限探测器,并有自己的用于增益切换的 TIA 和反馈 Mux (tmix136)
2.我们的信号非常低,所以噪音非常大。 在反馈中删除 MUX 后,我们将获得更好的性能。
它的脉冲应用, 需要最小30MHz 的带宽
有人能建议更好的方法来切换增益以支持较大的电流范围(1uA 至15mA)吗?
我们可以尝试 使用 opa3s328吗?
谢谢
阿尼尔