请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV9002 您好,
我当时在研究温度的输入偏移电压额定值。 因此,如果我以 TLV9002为例,数据表显示,在正常情况下,最大值为+/-1.6mV,在温度范围内,最大值为+/-2mV。
Vos vs 温度值以+/- 0.6uV/C 表示 因此,如果我使用该值在125C 下获得最大偏移电压,它将以1.66mV (我假设它会随着温度的升高而升高)输出。 因此,此计算值和给定值不匹配,并且存在显著差异。
在计算偏移电压时,我是否没有考虑任何问题? 它是否与温度保持线性?

此致,
卢卡斯·普切塔:阿方法