This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:温度范围内的输入偏移电压额定值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074241/tlv9002-input-offset-voltage-rating-over-the-temperature

部件号:TLV9002

您好,

我当时在研究温度的输入偏移电压额定值。 因此,如果我以 TLV9002为例,数据表显示,在正常情况下,最大值为+/-1.6mV,在温度范围内,最大值为+/-2mV。

Vos vs 温度值以+/- 0.6uV/C 表示 因此,如果我使用该值在125C 下获得最大偏移电压,它将以1.66mV (我假设它会随着温度的升高而升高)输出。 因此,此计算值和给定值不匹配,并且存在显著差异。

 

在计算偏移电压时,我是否没有考虑任何问题? 它是否与温度保持线性?

此致,

卢卡斯·普切塔:阿方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的 DVOs/dT 值是典型值;最坏情况下的值可能更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    最大输入偏移电压为+/-2mV。 但请记住,该技术指标仅对 VS/2的共模输入电压有效。 数据表的图7-4显示了输入偏移电压如何取决于共模输入电压。

    图7-3所示为输入偏移电压与温度。 同样,仅用于 VS/2的共模输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卢卡斯,

    克莱门斯和凯是正确的。 由于温度漂移是典型的,最坏的情况可能是较高的值。 但它不一定是线性的,可能有正斜率或负斜率,也可能波动。 数据表图表试图提供您可能看到的行为的示例,但可能不会详细描述所有案例。

    最佳
    杰瑞