Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA627
《线程》中讨论的其他部件: 敲击, 测试, OPA627
OPA145数据表指定,根据2 kV 人体模型,设备引脚具有 ESD 坚固性。
1)放大器通电时是否会出现这种情况?
2)这是否意味着输入保护二极管可以在没有附加组件的情况下直接暴露在2 kV,100 pF,1.5 kOhm 的电击之下? 很明显,产生的电流超过1 A 约50 ns,远高于10 mA 的绝对最高额定值。
背景:我有一个应用程序,其中 opa145的非反相输入直接暴露在设备接口上,并将接受61000-4 ESD 和 EFT 测试。 *当然*,我将提供额外保护,但如果这种额外保护必须将50 ns 瞬态电流限制在像几个100 mA 或几 mA 的范围内,这是一个巨大的差异*。
此致!