This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:通道订单采样过大

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076185/ina228-oversampling-channel-order

部件号:INA228

您好,

我对 INA228采样过大有疑问。 在数据表中,这个问题没有得到完全回答。  

如果我有 4个通道的过采样且所有三个通道都处于活动状态(电流 C,温度 T 和电压 V),那么在更新寄存器之前,采样顺序如何?

  • C-T-V-C-T-V-C-T-V-V

  • C-C-C-C-T-T-T-V-V-V-V

从数据表中:

'启用的测量输入按顺序转换,因此转换所有输入的总时间取决于每个输入的转换时间和启用的输入数。 使用平均值时,中间值随后存储在平均收集器中,转换序列重复,直至达到平均值数。 完成所有平均后,最终值将在相应的寄存器中更新,然后可以读取。 这些值将保留在数据输出寄存器中,直至被下一个完全完成的转换结果替换。”

这并不清楚地表明是否连续对同一信道采样4次。  

我需要知道这个细节,因为我的短路保护计时在很大程度上取决于这些信息。 如果使用 C-T-V-C-T-V-C-T-V-C-V-C-C-T-V,则检测到短路的速度可能会快得多。  

此致,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您使用 TI 论坛。  AVERAGE 函数对每个函数进行采样,然后重复。 因此,从您的例子中,它将是  C-T-V-T-V-C-T-V-C-V-C-T-V (尽管我不记得单个转换周期的顺序(即 C-T-V 与 V-C-T 等))。   

    此外,请注意,警报响应是由单 个转换触发的,不会等待 平均值被记录。 如果您使用内置功能,这也有助于提高警报的速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 好消息=)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 我刚刚意识到,为了保证完整性,我可能还应该在这里提及一个设置,以便在平均值上触发警报,而不是在每次 ADC 转换上触发。 (尽管看起来这不是您想要的特定用例设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们希望它能尽快检测短路,所以我们最好不要使用平均值=),但要感谢提示