This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7022:过驱动输入

Guru**** 2505395 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7022, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074837/tlv7022-overdriven-inputs

部件号:TLV7022
“线程: 测试ABSLM2903B”中讨论的其它部件

这是否正常,还是会损坏设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特,您好!

    为什么不使用第二个电阻器并形成电压分配器,从而将输入电压推入 TLV7022的共模输入电压范围? 另请参阅数据表第7.4.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    这不是正常情况。 这种情况只在特殊情况下发生。
    设备只能在这种情况下生存。
    为避免这种情况,将会非常昂贵。

    诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特  

    感谢您发表有趣的帖子。 在尝试回答问题之前,您预计这种情况会发生多长时间,是否有任何方法可以增加10公里的电阻以进一步限制电流? 正如凯所提到的,页面上有另一个电阻器,可以将其正常划分。 也许该电阻器可以类似地向上扩展。 这将进一步减少此故障条件下的电流。 我们面临的挑战是,我们没有大量的测试数据来支持这种情况。 因此,我最多可以就如何使这种情况发挥作用给出建议,但我无法保证这种情况的发生,因为它超出了电压范围。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    10k 电阻器不是实电阻器。 它代表电路的一部分,阻抗约为10k,由24V 供电。 上述情况可能会在系统启动和初始化过程中出现约1秒钟。
    如何解释数据表中输入引脚的电流的绝对最大值+/-10mA?

    诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 问题 是有两个条件需要满足:您引用的电流限制和7V 电压限制。 这两个条件都需要满足。 电流限制为2.4mA 可能会使电压保持在7V 以下,但我不确定。  我将在明天尝试获得更多信息并返回给您。 尽管这是一个好消息,那就是只有在启动时才会发生这种情况。 奇怪的是,您的申请在最终产品使用期间是否经常被打开和关闭?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    输入引脚具有 ESD 结构,通常称为回插二极管。  答案如下所示。  诚然,用相当于10k 欧姆的电流限制将有助于保护电流,但另一个要求保持在低于7V 的电压下也很重要。  7V 要求与构建在不能承受超过7V 的工艺上的内部结构有关。  在快照响应曲线中,您可以看到在发生快照响应之前,输入端可以保持高电压。  因此,如果24V 输入缓慢上升或在被扣回较低电势之前花费任何可测量的时间超过7V,则比较器的输入阶段可能会受到损坏。  如果设备在您提到的情况下仍然存在,我不会感到惊讶,但我们只是没有足够的数据来保证这种情况。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    感谢您提供这些信息。 我的应用是一种便携式设备,用于安装和维护工业设备,模拟不同的传感器。 我将认识到上述原型,并进行过多的测试。
    我非常好奇芯片上如何实现这种特殊保护(而不是通常的 ESD 二极管)。 你有什么关于我的更多信息吗?

    诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    这是我们在多个较新的比较器上实施的一项功能,但我无法分享有关如何实施这项功能的任何其他详细信息。  其优点是能够在不为设备供电的情况下应用最大为7V 的 ABS 电压;其想法是将电源顺序的影响降至最低,但遗憾的是,您的输入电压超过7V。  很抱歉,我无法为您提供更好的选择。  如果使用标准 ESD 保护二极管的部件会更好。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特您好,

    我们已经有一段时间没有收到您的意见。 您是否需要任何其他信息或支持?

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    我非常感谢您了解您的7V 保护是如何实现的。
    在这种应用和其他应用中获得更安全的感觉。
    我对二极管保护非常了解,并且通常有效地应用。

    此致,
    诺伯特·雷尼霍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特,您好!

    您是否观看过链接的视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说没有什么特别的。 DOS 没有回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特您好,

    遗憾的是,这是专有信息,我们不会披露这些信息。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特早上好

    我理解您对我们的支持不满意。  很抱歉,我们无法提供有关 TLV7022上的 ESD 实施的专有信息,但很遗憾,该设备无法用于您的应用。  除了最初的情况外,您从未提供过有关您的应用程序的任何附加信息。  如果功耗在您的应用中不是非常重要,LM2903B 可以允许输入高达36V 的电压 ,而不受 电源的影响,因此不会造成损坏。  它是此类比较器的独特功能。  此外,只要双极输入级的其中一个输入处于建议的工作电压范围内,比较器的输出将是正确的。  我希望这能有所帮助。  如果您还有其他问题需要回答,请告诉我们。  我将继续发布帖子,等待回复。

    卡盘