“线程: 测试, ABS, LM2903B”中讨论的其它部件
这是否正常,还是会损坏设备?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
诺伯特
感谢您发表有趣的帖子。 在尝试回答问题之前,您预计这种情况会发生多长时间,是否有任何方法可以增加10公里的电阻以进一步限制电流? 正如凯所提到的,页面上有另一个电阻器,可以将其正常划分。 也许该电阻器可以类似地向上扩展。 这将进一步减少此故障条件下的电流。 我们面临的挑战是,我们没有大量的测试数据来支持这种情况。 因此,我最多可以就如何使这种情况发挥作用给出建议,但我无法保证这种情况的发生,因为它超出了电压范围。
卡盘
诺伯特
输入引脚具有 ESD 结构,通常称为回插二极管。 答案如下所示。 诚然,用相当于10k 欧姆的电流限制将有助于保护电流,但另一个要求保持在低于7V 的电压下也很重要。 7V 要求与构建在不能承受超过7V 的工艺上的内部结构有关。 在快照响应曲线中,您可以看到在发生快照响应之前,输入端可以保持高电压。 因此,如果24V 输入缓慢上升或在被扣回较低电势之前花费任何可测量的时间超过7V,则比较器的输入阶段可能会受到损坏。 如果设备在您提到的情况下仍然存在,我不会感到惊讶,但我们只是没有足够的数据来保证这种情况。
卡盘

诺伯特,您好!
您可能希望观看以下 TI 培训视频:
training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-introduction
training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-overstress-protection
training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-testing-robustness
凯
诺伯特您好,
我们已经有一段时间没有收到您的意见。 您是否需要任何其他信息或支持?
此致,
乔
应用工程师
线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)
此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束
诺伯特您好,
遗憾的是,这是专有信息,我们不会披露这些信息。
此致,
乔
应用工程师
线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)
此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束
诺伯特早上好
我理解您对我们的支持不满意。 很抱歉,我们无法提供有关 TLV7022上的 ESD 实施的专有信息,但很遗憾,该设备无法用于您的应用。 除了最初的情况外,您从未提供过有关您的应用程序的任何附加信息。 如果功耗在您的应用中不是非常重要,LM2903B 可以允许输入高达36V 的电压 ,而不受 电源的影响,因此不会造成损坏。 它是此类比较器的独特功能。 此外,只要双极输入级的其中一个输入处于建议的工作电压范围内,比较器的输出将是正确的。 我希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题需要回答,请告诉我们。 我将继续发布帖子,等待回复。
卡盘