This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A75EVM:RE:S2P 文件频率范围:0Hz 至20 GHz

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074933/trf37a75evm-re-s2p-file-frequency-range-from-0hz-to-20-ghz

部件号:TRF37A75EVM
“线程”中讨论的其它部件:TRF37A75测试

您好,先生/女士。

我正在使用增益块(部件号:TRF37A75 40-6000 MHz RF 增益块) 在您的网站上,S2p 文件数据可用频率范围为 0.3MHz 到8.5GHz。但我们的要求频率范围为0Hz 到20 GHz,您可以提供 S2P 文件数据,无论我提到的频率范围是什么,在我们的项目中,这些数据都非常有用。

谢谢,此致,

马尼·巴布西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马尼巴布,  

      TRF37A75的工作频率范围为40MHz 到6GHz,我们提供的 S2P 数据高达8.5GHz。 感谢您查看此选项卡。 不幸的是,我们没有高达20GHz 的测量数据。 但是,如果您需要更多信息,我们将在 您找到 S2P 文件数据的同一区域为该设备提供一个 ADS 模拟模型

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    感谢您的回复  ,无论您的网站中有什么,S2P 文件数据都不足以满足我的项目要求 ,您甚至可以提供高达12GHz 的 S2P 文件。这对我的项目非常有帮助。  

    谢谢,此致,

    马尼·巴布西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mani Babu,

     我正在访问一个文件夹,我认为该设备可以找到更多数据。 从我在射频测试中的回忆起,我不相信我们的测试超过8.5GHz 到大约10GHz。 但是,我会检查一下情况,并在本周结束前通知您。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mani Babu,

     感谢您的耐心等待。 我发现此设备的数据在不同配置下扫描到20GHz。 我可以通过私人消息与您分享这一点。

    谢谢你,

    Sima