Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75
“线程”中讨论的其它部件:TRF37A75, 测试
您好,先生/女士。
我正在使用增益块(部件号:TRF37A75 40-6000 MHz RF 增益块) 在您的网站上,S2p 文件数据可用频率范围为 0.3MHz 到8.5GHz。但我们的要求频率范围为0Hz 到20 GHz,您可以提供 S2P 文件数据,无论我提到的频率范围是什么,在我们的项目中,这些数据都非常有用。
谢谢,此致,
马尼·巴布西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TRF37A75
您好,先生/女士。
我正在使用增益块(部件号:TRF37A75 40-6000 MHz RF 增益块) 在您的网站上,S2p 文件数据可用频率范围为 0.3MHz 到8.5GHz。但我们的要求频率范围为0Hz 到20 GHz,您可以提供 S2P 文件数据,无论我提到的频率范围是什么,在我们的项目中,这些数据都非常有用。
谢谢,此致,
马尼·巴布西
你好,马尼巴布,
TRF37A75的工作频率范围为40MHz 到6GHz,我们提供的 S2P 数据高达8.5GHz。 感谢您查看此选项卡。 不幸的是,我们没有高达20GHz 的测量数据。 但是,如果您需要更多信息,我们将在 您找到 S2P 文件数据的同一区域为该设备提供一个 ADS 模拟模型。
谢谢你,
Sima