This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:偏倚与频率

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075011/opa828-ibias-vs-freq

部件号:OPA828

大家好,团队

客户想要再次检查此设备的偏置电流/偏移电流是否稳定在10MHz 以下? (在缓冲区配置中)

换言之,此设备是否偏置电流对输入信号频率敏感?

客户喜欢此器件低 输入泄漏电流规格(thx)。

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁,

    由于任何运算放大器的所有输入引脚都与共模和差动输入电容相关,因此数据表中显示的输入偏压规格必须为直流。

    因此,当 Cin 输入阻抗随着频率与一致而减小     。 ,IB 必须增加。  

    对于 OPA828,Cin_cm 和 Cin_diff 分别为9pF 和6pF -参见下文。