This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:非隔离电压感应,具有高频率和振幅 CM 噪声

Guru**** 2535820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077320/opa991-non-isolated-voltage-sensing-with-high-frequency-and-amplitude-cm-noise

部件号:OPA991

您好 E2E,

在参考此 应用报告时,我们的客户正在研究低成本飞行电容器 (例如 3级飞电容器转换器)电压测量。 飞电容器电压(例如 以下是 Vcapa)随 10kHz 100Vcm 的变化而变化。

在这种情况下,他们是否仍可以使用非隔离差分放大器来测量电压? (如下面的拓扑,V1和 V2连接到 Vcapa)。 我们的客户知道,如果有 DC CM 噪音,此拓扑可能起作用(即使是单端放大器也能起作用)。 但现在有高 CM 噪声和高频率/振幅,他们是否仍可以使用拓扑?



此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    我有几个问题:  

    您用于为设备通电的电压是多少?  

    V1和 V2又是什么?  

    谢谢你,

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卡洛,  

    此问题是否已解决? 我将继续将罗伯特的回答标记为“TI 认为已解决”。

    如果问题未得到解决,请告诉我们如何进一步帮助。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳