This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:输入 RC 滤波器的影响超过10欧姆

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA286, INA281, INA293, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080130/ina199-the-input-rc-filter-exceed-10ohm-influence

部件号:INA199
“线程”中讨论的其它部件:测试, INA286, INA281, INA293,

大家好,团队

我是 SC MM FAE,专注于测试测量,我的客户 Dreamsun 是使用 INA199A2的 BTS 客户。

由于 电池应用的反向连接,它们使用输入电阻器1Kohm。 如果使用电阻器的电阻低于10欧姆,它将使 IN-和 IN+电压低于 CMRR 输入限值-0.3V。  

原理图如下:  

问题是: 将输入 RC 滤波器电阻器 R 设置为1k,整个电路的增益从100变为52.6。

在高温和低温条件下,此电阻器的引入是否会影响应用电路的增益? 此外,CMRR 是否会产生影响? 如何计算影响?

期待您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris,

    内部电阻器的绝对值可变化30%。  该比率将保持不变以保持增益,但请查看增益误差的方程式,如我所见。  您必须牢记(绝对)电阻值将随温度变化。  我们没有 绝对电阻值的温度数据,但我认为,在您的增益误差计算中,该值30%的变化会使您在设备之间有一些变化。  如果这些电阻器不以相同的方式漂移,温度变化也会发生变化。  就像我说的那样,我没有林特绝对漂移值的数据。  CMRR 将受到影响,因为匹配的电阻器决定了这一点。  我没有 CMRR 计算可供您使用。

    这就是为什么我们建议电阻值低于10Ω Ω 的原因。  我们确实有一些设备可以低于-0.3V VCM,但这些设备有一些利弊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    感谢您的回复,实际上 我的客户已经在他的单个主板上检查了。 结果显示增益错误有一些差异。 问题是:

    CMRR 与信号频率相关。  由于样品尺寸太小,客户无法完全保证最终产品的增益误差。 于是他们询问了计算方法。

    2。 您是指 INA199A2中的内部电阻器,其值为10kohm,也会随温度的不同而变化。 因此,如果输入 RC 滤波器电阻器选择大于10欧姆,,增益精度 将不能保证?

    3.您是否有任何可低于-0.3V VCM 的使用选择?

    期待您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris,

    我的回复如下。

    CMRR 与信号频率相关。  由于样品尺寸太小,客户无法完全保证最终产品的增益误差。 于是他们询问了计算方法。

    数据表的图5显示了交流 CMRR。  问题是,添加电阻器将更改 CMRR,因为电阻器将不匹配(您的外部电阻器) ,因此您需要将电阻器的错误合并为 CMRR 的原因。  由于 IB 也会随着 VCM 的变化而发生变化,这将导致电流流经滤波器电阻器时出现问题。

    2。 您是指 INA199A2中的内部电阻器,其值为10kohm,也会随温度的不同而变化。 因此,如果输入 RC 滤波器电阻器选择大于10欧姆,,增益精度 将不能保证?

    规格无滤波器电阻。  我们给出了一个计算方法,作为一种方便。  方程式中的 rint 是可以从该值中更改+/- 30%的值。  就像我说的那样,内部电阻器的匹配仍然很好,可以给出指定的增益错误。  

    3.您是否有任何可低于-0.3V VCM 的使用选择?

    使用网站上的筛选器缩小筛选范围,下面是 VCM 从-4V 到-22的链接。  有些有缺点,请仔细查看。  如果他们可以降低到-4V,我推荐使用 INA293的 VOS 或 VOS 规格稍差一些的 INA281。  另一个选项是 INA286,它可以转至-14V 的 VCM

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#p726max=0;120&p726min=-14;-15;-16;-22;-4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    感谢您的回复! 我还有另一个问题如下:

    问题是考虑 到内部电阻变化30%,RC 滤波器电阻器温度随温度变化而变化,是否仍适用均衡1?  

    例如, 在0℃~65℃的温度下,计算后芯片的增益变化范围考虑到 RC 滤波电阻器(精度为±1‰,温度漂移为10ppm)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    我们在这项行动中没有漂移。  这也是10Ω 所有其他因素,我们不建议大于等于的原因。  漂移假设没有安装滤波器,它基于电阻器的内部匹配。  添加滤波器电阻器后,您将无法获得相同的电阻,我们不会根据滤波器条件对漂移进行表征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    不要犯错,INA199不是一个简单的仪表放大器,它具有两个简单的内部整数电阻器,如高度简化的原理图所示。 不要忽视不显眼的"偏见"块。 音乐就是在这里播放的。 这就是为什么 Rs 必须小于10R:

    所以请保持 Rs <10R。 如果将 R 增加到1k,将会破坏 INA199的性能。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    让我总结一下,并帮助检查它是否正确。

    1.下面的方程式只是反映 了 Rs <10R 的情况,而不考虑温度。 因此,即使考虑  温度不同的电阻器变化,由于块“偏倚”影响,此等式也不合适。 它将更改 IB,以便较大的电阻器会导致增益错误。

     

    2,林丁可在不同温度下改变方程式中30%的变化。  但是  ,由于内部电阻器匹配,仍然可以提供指定的增益错误。 因此,使用具有良好匹配的10ppm 温度电阻器也可以指定增益错误吗?

    问题是客户只需使用1000 卢比,他们可以做些什么来评估这种影响?  我们在 TINA 或 Spice 中是否有这种模型来模拟这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris,

    1.是的。  没错。

    2. 30%的差异是从批次到批次的差异。  绝对值将发生变化,但匹配良好。  一旦添加外部电阻,匹配将不再正常,指定的增益错误将不再有效。  此外,当添加电阻器时,漂移不再有效,因为这会改变电阻器。

    这超出了正常操作范围,我们没有在这种情况下可以预期的完整模拟或错误。  客户需要评估该系统及其外部电阻器的影响。  这些电阻器与内部电阻器的漂移将是我要详细了解的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    如果这些电阻器与内部电阻器的漂移有更新,请感谢您的回复。 请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    [引用 userid="493058" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1080130/ina199-the 输入-rc-filter-exceo-10ohm-influe/4001175#4001175]3. 问题是客户只需使用1000 卢比,他们可以做些什么来评估这种影响?  我们在 TINA 或 Spice 中是否有此类模型来模拟此案例?

    客户只能使用1k 电阻器,而不能使用<10R 的电阻器。 同样,不要忽视偏见网络。 偏置网络“造成输入偏置电流不匹配”。 这种不匹配会导致滤波器 R 之间的额外偏移电压(不是内部整数!)。 这种不匹配随温度和其他参数的不同而不同。

    凯