This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:NG 计算

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079058/lmh5401-ng-calculation

部件号:LMH5401
“线程”中讨论的其它部件: THS3217

您好,

我正在为500MHz 应用程序使用 LMH5401,在该应用中,我的增益为7V/V 我正在阅读描述稳定性考虑因素的数据表(第9.1.1节),据说 NG 必须小于3。

其中 NG =(RF/Rin)+1。

在第8.3.3.1节中,据说 RM 与两个 RG 电阻器的总和平行,以获得差分输入阻抗。 如果我按照这些准则计算图63旁边的第9.1.1节中给出的示例的 NG,则数据表中所指出的2路增益电路的 NG 为5。

简而言之,我想计算下图中电路的 NG,以确保其稳定或需要并行电阻器。 我对此进行了 PSpice 模拟,它似乎工作正常,但我希望在 PCB 上实施后确保它工作正常。

谢谢你,

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂亚斯您好,

     正确的做法是,此放大器稍微解压,建议使用等于或大于2V/V 的增益 如同一节所述,通过补偿放大器可以使用较低的增益配置。 由于上述配置大于2V/V 的鼻部增益,因此您的情况下不需要平行电阻 使用大于2或3V/V 的噪声增益时,除了限制带宽外,没有任何问题。 噪声增益曲线将以较低的频率与 AOL 相交,而噪声增益越高。  

     要确定电路的稳定性,您需要进行开路分析。 本视频将介绍一个有关 FDA 的示例。 我可以帮助解决这一问题;只需再提几个问题。 电路负载是多少?源阻抗是100欧姆差分输入?

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    感谢你的回复。

    回路的负载首先是另一个 LMH5401 (实际上我使用两个相等的阶段),然后它进入一个简单的信封探测器,里面有肖特基二极管。 第一阶段的源阻抗纯粹是电容性的。

    第二个 LMH5401阶段进入以下电路:

    其中 THS3217在差分模式下具有 50 || 2.4 k [Ω|| pF]的等效输入阻抗。

    谢谢你,

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matias,

    源阻抗纯粹是电容性的? 它是否对称运行,连接到两个50R 电阻器? 或者是否还存在与信号接地相关的共模电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    是的,它纯粹是电容性的(或至少主要是),至少这是我被告知的,很抱歉无法提供更多的细节。 是的,它是对称运行的。

    谢谢,

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matias,

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../matias_5F00_lmh5401.TSC

    信封随动件盖看起来有点小:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我使用的是 TI 的 PSpice,而对于二极管,我导入了 BAT15-03W 模型(由 Infineon 导入)。 我从信封探测器输出处获得的信号如下所示:

    用于采用20MHz 信号调制的10mVpp 480MHz 载波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matias,

    是的,BAT15看起来更好:

    e2e.ti.com/.../matias_5F00_lmh5401_5F00_1.TSC