“线程”中讨论的其它部件: THS3217
您好,
我正在为500MHz 应用程序使用 LMH5401,在该应用中,我的增益为7V/V 我正在阅读描述稳定性考虑因素的数据表(第9.1.1节),据说 NG 必须小于3。
其中 NG =(RF/Rin)+1。
在第8.3.3.1节中,据说 RM 与两个 RG 电阻器的总和平行,以获得差分输入阻抗。 如果我按照这些准则计算图63旁边的第9.1.1节中给出的示例的 NG,则数据表中所指出的2路增益电路的 NG 为5。
简而言之,我想计算下图中电路的 NG,以确保其稳定或需要并行电阻器。 我对此进行了 PSpice 模拟,它似乎工作正常,但我希望在 PCB 上实施后确保它工作正常。
谢谢你,
马蒂亚斯