This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:模拟错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA656, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078677/opa657-simulation-error

部件号:OPA657
“线程”中讨论的其它部件: OPA656TINA-TI

大家好,团队

我计划构建一个测量400VDC 脉冲的电路,测量脉冲的确切电压,我尝试使用 OPA657模拟,当电路中只有一个 OPA657时,pspice 可以运行模拟, 但当饼干中有2个 OP657时,模拟无法运行,并显示“忽略此部分,第1节中没有数据值”。当我更改为其他低速 OP-AMP 时,没有这个问题。 我需要具有高速,高输入阻抗和低输入偏置电流的运算放大器。

请看一下原因是什么。 已附加回路和 pspice 文件以供参考。  

顺便说一下,在这个电路中,我不使用隔离器,只使用高值电阻除以400VDC,并获得 OPA657的低压通用输入,OPA657输入是否安全? 请提前感谢。

.e2e.ti.com/.../OPA657.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午艾伦  

    除了 SIM 问题之外,您基本上正在进行高阻抗探头,需要正确设置跨钝化器的速度上限,以保持安培输入的响应平坦度。 似乎电流设置为低增益,OPA657在低增益时不稳定,很快就会替代 OPA656。  

    这些 JFET 部件适用于高源 R,也可以使用替代件,但需要速度要求和 I/O 电压才能设置电源范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您的帮助,我尝试在  转账器上添加 CAP,但输出信号有尖峰,附加的图片有/有 whithout CAP。

      

      

     而 OPA656也有同样的问题,仿真只能在1 OPA656时运行,但 在电路中有2 OPA656时却失败了,您是否可以看看,再次感谢。

    e2e.ti.com/.../OPA656-TEST2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    我已经运行了 TINA-TI 模拟。 正如迈克尔所说,OPA657的电路不稳定。 相位边距仅为25°:

    使用 OPA656,相位差为48°:

    当将 C1和 C2增加到2P2时,相位差甚至为68°:

    e2e.ti.com/.../allen_5F00_opa656.TSC

    请记住,如果 OPAMP 的输出存在额外的电容负载,上述模拟将不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    OPA656电路的频率响应为:

    如果您要将电容与1M 电阻平行添加,则必须增加 C3和 C4,以保证时间常数相等

    4M x 2.5p = 6.68226k x 1.4965n

    结果:

    e2e.ti.com/.../allen_5F00_opa656_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lot Kai,我将更换为 OPA656,并调整电容器值以再次模拟。