“线程”中讨论的其它部件: OPA656, TINA-TI
大家好,团队
我计划构建一个测量400VDC 脉冲的电路,测量脉冲的确切电压,我尝试使用 OPA657模拟,当电路中只有一个 OPA657时,pspice 可以运行模拟, 但当饼干中有2个 OP657时,模拟无法运行,并显示“忽略此部分,第1节中没有数据值”。当我更改为其他低速 OP-AMP 时,没有这个问题。 我需要具有高速,高输入阻抗和低输入偏置电流的运算放大器。
请看一下原因是什么。 已附加回路和 pspice 文件以供参考。
顺便说一下,在这个电路中,我不使用隔离器,只使用高值电阻除以400VDC,并获得 OPA657的低压通用输入,OPA657输入是否安全? 请提前感谢。