This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219显示输出无效

Guru**** 2390490 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078474/ina219-ina219-invalid-display-output

部件号:INA219

社区您好,

我使用的是带 NRF5340dk 的电流传感器 INA219。
通过 I²C 协议和使用 nrf SDK v1.0.0进行通信。
我正在尝试获取数据输出(总线,电流,电源)。
我在 Zephyr Lib 上研究了样本。
问题是:
我将传感器连接到直流电源,我在输入时给出了0.47,但传感器在0.39999时被阻塞  
我认为有范围限制或类似的配置  
您是否有什么想法要做的事,请在电源上显示正确的值  
我将附上下面的解释性图片

我甚至尝试使用传感器没有指示我通过电源提供的正确值的电压

有人知道导致这种情况的原因吗?

传感器的接线如下所示:

VIN->VDD
GND->GND
SCL->P1.03
SDA->P1.02

我认为电压也有问题,因为它没有指明电源上显示的正确值  
是否有一个要使用的范围或一个要更改的值间隙?  
您是否熟悉这一点?


请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里哈布,

    您能显示示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,
    我没有示意图,但我可以解释我的接线  
    事实  

    VIN->VDD (VDD 正在进行等化(3.3-5V)
    GND->GND  
    SCL->P1.03 (P1.03是 NRF5340dk 上 i2c1的 SCL 引脚)
    SDA->P1.02 (P1.02是 NRF5340dk 上 i2c1的 SDA 引脚)

    请帮我从传感器获取正确的值  


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里哈布,

    输入如何连线? 您的分流器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我的 VIN+转到电源的输出+  
    我的 VIN 通过电缆(如下图所示)输出电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里哈布,

    如果我正确理解您的描述,则设置中没有分流电阻器。 INA219用于直接测量电源的输出。 如果您将电压保持在 INA219的输入范围内,则情况良好。

    如果是,则应看到 INA219返回的正确总线和并联电压。 这将是使其发挥作用的第一步。 接下来,即使电流读数不真实,仍有可能看到电流读数。 但是,您需要将“校准”寄存器编程为一些值以进行缩放。 请参阅 数据表。

    此致,光