社区您好,
我使用的是带 NRF5340dk 的电流传感器 INA219。
通过 I²C 协议和使用 nrf SDK v1.0.0进行通信。
我正在尝试获取数据输出(总线,电流,电源)。
我在 Zephyr Lib 上研究了样本。
问题是:
我将传感器连接到直流电源,我在输入时给出了0.47,但传感器在0.39999时被阻塞
我认为有范围限制或类似的配置
您是否有什么想法要做的事,请在电源上显示正确的值
我将附上下面的解释性图片


我甚至尝试使用传感器没有指示我通过电源提供的正确值的电压
有人知道导致这种情况的原因吗?
传感器的接线如下所示:
VIN->VDD
GND->GND
SCL->P1.03
SDA->P1.02
我认为电压也有问题,因为它没有指明电源上显示的正确值
是否有一个要使用的范围或一个要更改的值间隙?
您是否熟悉这一点?
请
请提前感谢