This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:电源去耦

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077852/opa858-power-supply-decoupling

部件号:OPA858

在标题为“OPA858:AC 耦合 OPA858非反相放大器显示不稳定行为”的支持响应中,建议在+V 电源引脚上添加一个20欧姆电阻器。 我们的设计具有双极电源,具有-V 和+V 电源平面。 我们正在+V 和-V 电源输入上添加20欧姆电阻器。 应将散热垫连接至-V 平面还是-V 针脚? 由于两者之间的20欧姆电阻,因此出现了问题。

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我会按照 EVM 中所示执行此操作:

    我将在 OPA858的 VS 引脚与其 PAD 之间建立直接连接。 换言之,我会将电极板与负功率平面隔离。

    顺便提一下,我认为所述20R 电阻器是为了串联安装到 OPA858的 IN+输入(非反相输入)上,而不是串联安装到电源针脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 我将20欧姆电阻器与支持响应中的以下语句混淆 了...

    “2. 作为5.5GHz 运算放大器,您需要相应地应用 HF 设计实践。 这尤其意味着通过串联电阻或铁氧体磁珠使用电源电压滤波。 对每个单个 OPAMP 和每个单电源电压应用此值。 将串联电阻器和/或铁氧体磁珠放置在离耦合帽附近,它们本身应安装在距离运算放大器电源针脚最近的位置。 单靠这一点就可以做到这一点,防止出现震荡。

    顺便提一下,我始终使用 PI 筛选器来实现这一目的。 这样做不需要额外的电源平面。”

    我们将把散热垫直接连接到 VS-Pin。 电源针脚通过 PI 过滤... C-R-C,R = 20欧姆。 此外,我们还在输出和 IN+引脚上添加了一个20欧姆系列电阻器。 (我们的应用是非反相放大器。)

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助