Other Parts Discussed in Thread: OPA858
在标题为“OPA858:AC 耦合 OPA858非反相放大器显示不稳定行为”的支持响应中,建议在+V 电源引脚上添加一个20欧姆电阻器。 我们的设计具有双极电源,具有-V 和+V 电源平面。 我们正在+V 和-V 电源输入上添加20欧姆电阻器。 应将散热垫连接至-V 平面还是-V 针脚? 由于两者之间的20欧姆电阻,因此出现了问题。
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
凯
感谢您的指导。 我将20欧姆电阻器与支持响应中的以下语句混淆 了...
“2. 作为5.5GHz 运算放大器,您需要相应地应用 HF 设计实践。 这尤其意味着通过串联电阻或铁氧体磁珠使用电源电压滤波。 对每个单个 OPAMP 和每个单电源电压应用此值。 将串联电阻器和/或铁氧体磁珠放置在离耦合帽附近,它们本身应安装在距离运算放大器电源针脚最近的位置。 单靠这一点就可以做到这一点,防止出现震荡。
顺便提一下,我始终使用 PI 筛选器来实现这一目的。 这样做不需要额外的电源平面。”
我们将把散热垫直接连接到 VS-Pin。 电源针脚通过 PI 过滤... C-R-C,R = 20欧姆。 此外,我们还在输出和 IN+引脚上添加了一个20欧姆系列电阻器。 (我们的应用是非反相放大器。)
再次感谢!