This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211-EP 的设置设计

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076908/design-of-setting-for-lm211-ep

“线程:LM211-EP”中讨论的其它部件

我想知道 LM211-EP 设置。

我想 将 VCC+/-为+/-5,Vout 连接的电阻设置为接地。 因为从 GND 到+3V 以上的输出摆动水平。

它是否能与这些设置正常配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yasuyuki,

    喜欢这吗?

    e2e.ti.com/.../yasuyuki_5F00_lm111.TSC

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    看起来不错。

    请记住,允许的输入电压范围是-3V 至+3.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 您好,

    这 与我想象中的电路相似。

    但是,我的图像显示 IC 电源电压为+/-5V。

    好了,我明白我的设置是正确的。

    谢谢,凯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦!

    我误解了,凯的马戏团和我的巡回表演一样。  

    我对我之前的评论感到抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yasuyuki,

    我相信保罗和凯已经帮助你解决了这个问题,我现在就要结束这个问题 。

    如果不是这种情况,请回复此帖子或创建新线程。

    此致,

    乔

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出点外发射信号发生器发生了传输。

    我将设计输出电路,使传输器的收集器连接到 VCC+,发射器通过 GND 连接到阻抗器。

    它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yasuyuki,

    喜欢这吗?

    e2e.ti.com/.../yasuyuki_5F00_lm111_5F00_1.TSC

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yasuyuki,

    只需记住,在打开发射器模式下运行时,输出现在已倒置。 请注意下面与上述相比的输出阶段。 您需要交换输入以获得类似的响应。