This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA387:稳定性-低 Riso 能提高稳定性?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076692/opa387-stability---lower-riso-increases-stability

部件号:OPA387

我发现  Riso 电阻器值越高,  稳定性越低,要对基于 OPA387的简单放大器进行微调,请参见下图,相位边界(AOL)=61.5°@Riso 100Ω。
当 Riso 为51Ω Ω 时,相位边界(AOL)保持在建议的安全水平以下45°。  这与我的预期相反。
根据“10.3 TI 精密实验室-运算放大器:稳定性- Spice 模拟 ”演示,对电路进行了分析。
我是否错过了一些东西,或者我观察到的是什么是应该得到的?

e2e.ti.com/.../OPA387-open-loop.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomasz,  

    请删除 CF (共420个),因为 PICOF 缺少“p”,相位边界应返回接近90。 基于增益带宽产品,单位增益带宽带宽大约为5.7MHz/302=18.8kHz。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz,

    我认为你与自己相矛盾-你说:

    我    100Ω 对基于 OPA387的简单放大器进行微调,发现 Riso 电阻器值越高,稳定性越低,请参见下图,相位边界(AOL)=61.5°@Riso =。   当 Riso 为51Ω Ω 时,相位边界(AOL)保持在建议的安全水平以下45°。  这与我的预期相反。

    由于 Riso 的相位差为61.5度,而 Riso 的相位差为100欧姆,但 Riso 的相位差仅为45度,因此 Riso 越高,稳定性就越高。

    尽管如此,正如雷蒙德所指出的,你用 CF 420法拉德而不是420pF 模拟了稳定性。  如果使用420pF 模拟,Riso 的温度将分别为83和69度,100欧姆和51欧姆。  因此,Riso 越高,稳定性就越高。

    请注意:AOL = Vo/VFB,invBeta = 1/VFB, LoopGain = Vo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  和 ,问题是缺少“p”,我对阶段利润缺乏正确的理解。
    要 β 相位边界,我应该查看 VO (= AOLβ),而不是 VFB,并确保其安全保持在45°以上,而 FC 的“闭合率”(其中 AOL=1/)保持 在20dB 以下
    为供将来参考,我附上“10.2 TI 精密实验室-运算放大器:稳定性-相位差”中最相关的幻灯片
    和“10.3 TI 精密实验室-运算放大器:稳定性- Spice 模拟”培训课程。