This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:电流感应增益问题

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080648/ina181-current-sensing-gain-issue

部件号:INA181
“线程:100A”中讨论的其它部件,

您好,

我设计了一 个三相 BLDC 电机控制器,它具有三个基于分流的电流感应电路,如下所示

    

我将零电流偏移设置为1.65V。 此处 VREF 为3.3V。 感测电路的输入来自分流器 R36 (图像2)。

所有其他感应电路都使用相同的参考电压 VREF-COM,电压为1.65V。

我完成了从感应电路到微控制器和分流器到感应电路的轨迹长度匹配。 在零电流输入时,所有传感器输出的偏移电压为1.6V。

但在运行电机时,所有输出增益的感应电路都不同。 两个相位给出了6mV/A,但一个相位给出了10mV/A  

可以有人检查并建议一些解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我正在研究这一问题,不久将作出回应。

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可能需要检查异常设备,以查看其是否因感应反冲而损坏,从而导致 VCM 降至-0.3V 以下。 您可以判断设备是否加热更多或正在将多余的电流吸入针脚。

    在测量过程中,输出电压(VOUT)是否饱和到电源导轨中? 这可能导致非线性行为。

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    即使在高电流情况下,传感器也不会加热。 根据我的设计,它可以 达到320A 的全尺寸电流。 但我的 最大电流高达100A。 即使低电流也会带来不同的收益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    参考引脚必须以低欧姆的方式驱动,最好使用零欧姆源阻抗。 简单的电阻分压器无法实现这一点。 如数据表图45所示,您需要一个 OPAMP 来缓冲分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨约瑟夫,

    电机电流与潜在的加热问题无关。 如果超出输入共模电压(VCM)额定值(例如 VCM <-0.3V),设备可能会加热。 如果 VCM 降至-0.3V 以下(相对于 INA181接地引脚),则这将向前倾斜内部 ESD 保护电路的主体二极管。 进入设备针脚的电流仅需几 mA 即可加热 ESD 电池电路并导致热损坏(短路或开路)。 如果电流较短,可能会导致大量电流被滞留在设备中,从而导致设备进一步升温。 因此,您的设备可能在损坏后出现开路且未加热。

    我刚刚注意到,连接分流器和 INA181输入的输入电阻器(R45和 R38)没有组装。 这是真的吗? 您是否使用 IN+和浮动测试运行这些测试? 如果是,这可能是一个严重问题。

    假设您的输入电阻器已安装,您需要确保 INA181的输入 VCM 不会因接地节点 GNDA,GNDPWR,A-GND,B-GND,C-GND 之间的感应反向或高阻抗(电感)而降至-0.3V 以下 等。所有接地均应连接低阻抗迹线/电缆。  

    您可以使用差分探头测量电动机运行期间所有接地节点之间的电压(示波器上)和/或使用可能损坏的设备检查是否有损坏迹象。 一种方法 是将设备留在 PCB 上,填充输入电阻器(R45和 R38带有100欧姆电阻器),并在电机运行期间测量这些电阻器。 如果输入偏置电流(IB = V_R45/100欧姆)不在技术规格范围内(<diftm uA),则 ESD 电池电路中可能存在短路,导致过电流下沉。 另一种方法是对可能损坏的设备进行脱焊,并测量所有引脚和接地之间的电阻。 然后,对于不应损坏的新的未使用的 INA181设备,也应执行此操作。 比较两台设备之间的电阻以查看是否开路或短路。

    确实,使用电阻器分压器设置参考电压不是首选解决方案,因为它会产生额外的增益和偏移误差,但它不应单独负责损坏设备。

    希望这能有所帮助。 如果您有更多问题,请回帖。

    顺祝商祺!

    彼得