请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA238-Q1 “线程: INA226-Q1”中讨论的其它部件
[问题]
如果我们阅读了 INA238-Q1的 FFh,该目录中存储了什么?
另一方面,INA226-Q1的3Fh 存储了什么?
我们将更换 INA226-Q1至 INA238-Q1之间的设备。
我们计划确定是否实施了 INA226-Q1或 INA238-Q1。
下面的数据表对包括设备 ID 在内的注册地址进行了说明。
INA226-Q1:FFH
INA238-Q1:3Fh
我们希望知道这些信息,以关注未能实施的情况。
此致,