This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:地址= FFh 的寄存器值

Guru**** 2535560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238-Q1, INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081101/ina238-q1-register-value-of-address-ffh

部件号:INA238-Q1
“线程: INA226-Q1”中讨论的其它部件

[问题]

如果我们阅读了 INA238-Q1的 FFh,该目录中存储了什么?

另一方面,INA226-Q1的3Fh 存储了什么?

 

我们将更换 INA226-Q1至 INA238-Q1之间的设备。

我们计划确定是否实施了 INA226-Q1或 INA238-Q1。

 

下面的数据表对包括设备 ID 在内的注册地址进行了说明。

INA226-Q1:FFH

INA238-Q1:3Fh

 

我们希望知道这些信息,以关注未能实施的情况。

 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈 塞加瓦-桑,您好!

    感谢您使用 TI 论坛。  未定义 INA238-Q1的寄存器0xFF 和 INA226-Q1的寄存器0x3F,因此我们无法可靠地预测将发生的情况。  如果您担心设备错误,我建议您阅读 预期的设备 ID 寄存器以及两个位置的制造商 ID 寄存器,这样您就可以确信自己知道自己的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我们 还有一位客户提出的问题,请您也确认这一点吗?

    当访问未定义的寄存器(例如,INA 238的0x3F)时,只要响应与同一设备相同?(设备特定值?),则响应始终相同。 或者每次都将返回不同的响应(随机值?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈 塞加瓦-桑,您好!

    不幸的是,由于它们未定义,我无法保证它们将保持不变或发生变化。