Other Parts Discussed in Thread: LMH6505
“线程: ABS”中讨论的其它部件
您好,
我使用两个 LDO 为 LMH6505供电,其中一个可调节6V 至5V,另一个可调节-6.5V 至-5V。 部分是由相同导轨供电的差分放大器的上游。 目前,我们的电源轨相隔75毫秒(6V 和-6.5V),这只会导致5V LDO 正确调节,而5V LDO 输出为0V。 当滑轨由双通道电源供电且输出延迟最小时,调节器联机正常。
此部件是否有不同导轨之间的供电时间规格?
谢谢,
妮可