This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:电源排序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080978/lmh6505-power-sequencing

部件号:LMH6505
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,

我使用两个 LDO 为 LMH6505供电,其中一个可调节6V 至5V,另一个可调节-6.5V 至-5V。 部分是由相同导轨供电的差分放大器的上游。 目前,我们的电源轨相隔75毫秒(6V 和-6.5V),这只会导致5V LDO 正确调节,而5V LDO 输出为0V。 当滑轨由双通道电源供电且输出延迟最小时,调节器联机正常。

此部件是否有不同导轨之间的供电时间规格?

谢谢,

妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    这样做的最大问题是可能导致电脑控制器卡锁,该控制器将在稍后出现。

    您可能希望使用我提供的链接阅读此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957524/opa2990-about-powerup-sequence/3539257#3539257

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

     这确实是一个值得注意的问题,因为正如凯所提到的,根据设备的时间和电压,您可能会面临一般锁扣,过电压和损坏放大器的风险。 最好是确保安全,并通过在电源插针上添加 TV 二极管来避免此问题。 此外,根据 VIN+和 VIN-以及电源稳定之前的输入电压, 您可能需要在放大器的输入端添加肖特基二极管到设备的电源滑轨,以起到输入保护的作用,并避免违反 LMH6505的 ABS 最大额定输入电压。  

      共享的线程 Kai 非常有用,并且会详细介绍。 Kai 列表上的最后一个链接: +/-供电线路测序 和本视频中的 放大器 EOS (从5:25开始 )介绍了这些电视二极管在这种情况下的重要性。 Kai 和 Thomas 回答的这条线程 详细介绍了使用肖特基二极管的输入保护。  

      

    谢谢你,

    Sima