This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:与 LM293相比,LTspice 模拟显示了不同的输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082411/lm2903b-ltspice-simulation-shows-different-output-compared-to-lm293

部件号:LM2903B
“线程”中讨论的其它部件: LM2903LM339

您好,

我正在使用 Ltspice 进行模拟。 在同一电路中,我发现 LM2903B 的输出有问题。 我可以请求一些帮助吗? 我的电路错误或型号本身不正确。  

VCC=5V 输入:5V PWM  

谢谢你,

爱丽丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱丽丝,

    实际上,它正在按预期运行。

    对于较新的型号(LM2903B),当超过规格(如电源电压或输入电压)时,输出被强制为电源电压的1/2,以指示错误。

    LM2903系列的最大输入电压为 Vcc-2V,或5V 电源的3V。

    您必须对其中一个输入应用3V 以上的电压(假设为5V Vcc)。

    请参阅 LM339系列 AppNote,第2部分:

    LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

    将输入降低到3V 以下,输出应按预期工作。 实际设备不会达到1/2的供电。