大家好,团队
我的客户要求电流感应,满负荷范围 为±40A, 负载在 ±5A (轻负荷)范围内时,感应精度误差需要低于1%。
此外,客户需要双向输入和正输出,因此我认为以下电路应该适用。
https://www.ti.com/lit/an/sboa223b/sboa223b.pdf
但是,我不确定在±40A 满负载范围内是否可能实现1%的电流感应精度错误,即使负载在±5A 以内。
我们是否已推荐零件或电路来满足此要求?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户要求电流感应,满负荷范围 为±40A, 负载在 ±5A (轻负荷)范围内时,感应精度误差需要低于1%。
此外,客户需要双向输入和正输出,因此我认为以下电路应该适用。
https://www.ti.com/lit/an/sboa223b/sboa223b.pdf
但是,我不确定在±40A 满负载范围内是否可能实现1%的电流感应精度错误,即使负载在±5A 以内。
我们是否已推荐零件或电路来满足此要求?
谢谢。
嗨,查尔斯,
我在 TINA 中为您构建了电路,允许您执行+/-40A 和+/-5A 操作,并计算百分比误差。 运行瞬态模拟时,曲线将全部显示在同一图表上。 如果您导航到视图>单独的曲线,它将单独显示曲线,如下所示。
请注意,这表明错误不会是放大器的结果。 其余的准确度将由您的钝化所致。
e2e.ti.com/.../OPA313_5F00_real_5F00_vs_5F00_ideal.TSC

最佳
杰瑞
嗨,查尔斯,
这里真正的精确杀手是差分放大器中电阻器的制造公差和漂移。 如果使用1%容差电阻器,则最坏情况下的错误将为2.24%:

e2e.ti.com/.../charles_5F00_OPA313_5F00_real_5F00_vs_5F00_ideal.TSC
因此,当选择此电路时,应使用0.1%容差低漂移电阻器。 此外,我还会使用输入偏移电压较小的 OPAMP。
您的应用频率范围是多少?
凯
嗨,查尔斯,
电路的优点是具有双极输入信号,并将分流器连接到信号接地,OPAMP 可以与单电源电压一起工作。 这是主要的优势,但不是电路非常精确。 当需要最高精度和最高共模抑制时,在差动放大器中使用离散电阻而不是在同一芯片上实施电阻,通过这种方式显示极小的不平衡和漂移是一个好主意。
要完全回答您的问题,您需要知道电路在哪种情况下使用。 分流器是否真正连接到信号接地? 是否有任何共模噪声需要通过共模抑制来消除? 最重要的是,输入级必须由单个电源供电,还是允许双极电源电压? 在后一种情况下,可以使用一些更好的电路。
凯