This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA313:低负载下的高精度电流感应

Guru**** 2818455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083900/opa313-high-accuracy-current-sensing-under-light-load

部件号:OPA313

大家好,团队

我的客户要求电流感应,满负荷范围 为±40A, 负载在 ±5A (轻负荷)范围内时,感应精度误差需要低于1%。

此外,客户需要双向输入和正输出,因此我认为以下电路应该适用。  

https://www.ti.com/lit/an/sboa223b/sboa223b.pdf

但是,我不确定在±40A 满负载范围内是否可能实现1%的电流感应精度错误,即使负载在±5A 以内。

我们是否已推荐零件或电路来满足此要求?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    我在 TINA 中为您构建了电路,允许您执行+/-40A 和+/-5A 操作,并计算百分比误差。 运行瞬态模拟时,曲线将全部显示在同一图表上。 如果您导航到视图>单独的曲线,它将单独显示曲线,如下所示。

    请注意,这表明错误不会是放大器的结果。 其余的准确度将由您的钝化所致。

    e2e.ti.com/.../OPA313_5F00_real_5F00_vs_5F00_ideal.TSC

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    这里真正的精确杀手是差分放大器中电阻器的制造公差和漂移。 如果使用1%容差电阻器,则最坏情况下的错误将为2.24%:

    e2e.ti.com/.../charles_5F00_OPA313_5F00_real_5F00_vs_5F00_ideal.TSC

    因此,当选择此电路时,应使用0.1%容差低漂移电阻器。 此外,我还会使用输入偏移电压较小的 OPAMP。

    您的应用频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞和凯:

    感谢 仿真结果,客户的 BW 要求为1.2kHz。

    为了实现高精度,电流感应放大器(INA 系列)是否是更好的解决方案?  

    谢谢,

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    电路的优点是具有双极输入信号,并将分流器连接到信号接地,OPAMP 可以与单电源电压一起工作。 这是主要的优势,但不是电路非常精确。 当需要最高精度和最高共模抑制时,在差动放大器中使用离散电阻而不是在同一芯片上实施电阻,通过这种方式显示极小的不平衡和漂移是一个好主意。

    要完全回答您的问题,您需要知道电路在哪种情况下使用。 分流器是否真正连接到信号接地? 是否有任何共模噪声需要通过共模抑制来消除? 最重要的是,输入级必须由单个电源供电,还是允许双极电源电压? 在后一种情况下,可以使用一些更好的电路。