请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程:INA138”中讨论的其它部件您好,
我希望在我的应用中使用类似于 INA138的电流感应放大器:
- 测量一个分流电阻器(500A 50mV),该电阻器可安装在距离仪器30米的位置
- 低侧测量(因此不是 INA138)
- 双向电流(愿意使用2台类似于“138数据表与 ADC 连接”中所示的设备)
- 建议的放大器可以提供总增益,或者我可以根据需要添加额外的电路
- 现货!
谢谢你,
基思