This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用电流放大器

Guru**** 1555100 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084563/recommendation-for-current-amplifier

“线程:INA138”中讨论的其它部件

您好,

我希望在我的应用中使用类似于 INA138的电流感应放大器:

  • 测量一个分流电阻器(500A 50mV),该电阻器可安装在距离仪器30米的位置
  • 低侧测量(因此不是 INA138)
  • 双向电流(愿意使用2台类似于“138数据表与 ADC 连接”中所示的设备)
  • 建议的放大器可以提供总增益,或者我可以根据需要添加额外的电路
  • 现货!

谢谢你,

基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    在将您的要求应用 到我们的搜索工具时,我们只显示了少数设备。 请注意,我必须放松带宽要求,并允许电压输出。

    您可以 通过此链接查看

    如果您对这些设备有任何疑问,请告诉我。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Guang! 我将介绍建议的选项。

    基思