This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197-Q1:OPA2197输入偏移电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084743/opa2197-q1-opa2197-input-offset-voltage

部件号:OPA2197-Q1
《线程》中讨论的其他部件:OPA2197

尊敬的 TI 专家

我想对基于 OPA2197的电压缓冲电路进行最坏的案例分析...如下所示

  

现在我想计算以下最坏情况参数。

1.由于输入偏移电压,输出电压出现错误,但我与技术指标有点混淆-如果我看到技术指标,则其书面输入偏移电压定义为中电源共模电压

表中再次显示,输入偏移电压是为(V+)-1.5 V 定义的。现在,对于我的应用,共模电压为0.25,现在我应该考虑哪个值?

如果您能给出一些提示,将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Biswajit,

    阅读数据表第7.3.6节并参阅图6-11和6-12后,就会变得很清楚。

    您使用什么电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯  

    非常感谢您的回复。我会阅读该回复。

    我的电源电压+VCC= 5V 和-VCC=0V (其单个电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Biswajit,

    由于您使用的是单个+5 V 电源数据表图6-12,偏移电压与共模电压最适合  您的应用。 该图用于 +/-2.5 V 电源,因此 通过将+2.5 V 和+2.5 V 的数字相加,将较低的共模电压(V)标度转换为0 V 至+5 V。 然后,该图将适用于 使用+5 V 电源供电的 OPA2197。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对话中,您 选择的上述参数表规格应用于高电源电压:8V 至36V。  对于5V 单电源,您应该使用 的是4.5V 至8V,而不是下表所示的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢马雷克!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢托马斯的回应。 我有一个问题,如果我按照您的建议更改 X (共模电压)轴,但它是否也不会影响 Y 轴(输入偏移电压) ? 我在这里有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Biswajit,

    无论  使用双+/- 2.5 V 电源还是单+5 V 电源,图6-12中所示的电压偏移曲线都应保持不变。 以这种方式思考;使用双电源时,-2.5 V VCM 处于 VCM 输入范围的低端,并产生特定的电压偏移。 同样,单个电源0 V 是与上述-2.5 V VCM 等效的 VCM, 其结果是相同的电压偏移。 这适用于等效 VCM 范围曲线上的所有点。  

    我希望我能清楚地解释这一点。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Tom 的解释中,请参阅下图,将图6-12从+/-2.25V 导轨转换为+5V 单电源。