This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:PD 引脚是高还是低?

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085984/opa818-whether-it-s-high-or-low-to-active-of-the-pd-pin

部件号:OPA818

你 (们)好

  opa818数据表,  从上图中,PD 似乎处于低活动状态;

但是,从上图中可以看到 PD 似乎处于高活动状态, PD 引脚处于高活动还是低活动状态?   请向我解释这两张照片中的红色方框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rain,

    很棒的问题!  我当然可以理解  您在 Pin Functions 表中的不确定性。   

    首先,请参阅“布局指南”部分11.2布局示例中的以下摘录:

    如您所见,PD (bar)引脚必须连接到 VS+才能启用放大器。  如果是 OPA818,则 PD (巴)针脚处于低电平活动状态。    “电气规格”下的“断电表”下的值与 PD (bar)针脚的“活动低”性质相匹配:放大器需要电压不低于 VS+电源的1V; 关闭放大器需要电压不超过 VS+电源3V。   

    换一种方式:

    要启用放大器:PD (bar)>(VS+- 1V);对于6V 单电源(VS+= 6V),PD (bar)> 5V。

    要禁用放大器,请使用有效的低 PD (bar)引脚:PD (bar)<(VS+- 3V);对于6V 单电源,PD (bar)< 3V (VS+= 6V)。

    这些所述值与设置 PD (bar)= VS+电源的第11.2节中的数据表建议一致。

    现在解释一下:

     “MΩ 功能”表显示:“断电(低=启用,高=禁用);内部1 μ A 上拉允许浮动此引脚”。

    术语“low = enable”和“high = disable ”是指 PD (Bar)功能,而不是放大器的电源状态。   PD (bar)针脚(&功能) 在电压过低时启用,这将 禁用放大器。  PD (bar)针脚 在高电压下被禁用,例如 VS+,这将 启用放大器。

    如果您不确定规格或设备功能的含义,使用 E2E 论坛是查找答案的最佳方法。  同样的问题也很有可能被提出;如果您的问题是新的/独特的,我们将为您寻找解决方案。

    请继续使用此知识设计和评估 OPA818。  如果您还有其他问题,请返回论坛。

    最佳

    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很清楚。 好极了。 谢谢你