Other Parts Discussed in Thread: OPA818
你 (们)好

opa818数据表, 从上图中,PD 似乎处于低活动状态;

但是,从上图中可以看到 PD 似乎处于高活动状态, PD 引脚处于高活动还是低活动状态? 请向我解释这两张照片中的红色方框。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Rain,
很棒的问题! 我当然可以理解 您在 Pin Functions 表中的不确定性。
首先,请参阅“布局指南”部分11.2布局示例中的以下摘录:

如您所见,PD (bar)引脚必须连接到 VS+才能启用放大器。 如果是 OPA818,则 PD (巴)针脚处于低电平活动状态。 “电气规格”下的“断电表”下的值与 PD (bar)针脚的“活动低”性质相匹配:放大器需要电压不低于 VS+电源的1V; 关闭放大器需要电压不超过 VS+电源3V。
换一种方式:
要启用放大器:PD (bar)>(VS+- 1V);对于6V 单电源(VS+= 6V),PD (bar)> 5V。
要禁用放大器,请使用有效的低 PD (bar)引脚:PD (bar)<(VS+- 3V);对于6V 单电源,PD (bar)< 3V (VS+= 6V)。
这些所述值与设置 PD (bar)= VS+电源的第11.2节中的数据表建议一致。
现在解释一下:
“MΩ 功能”表显示:“断电(低=启用,高=禁用);内部1 μ A 上拉允许浮动此引脚”。
术语“low = enable”和“high = disable ”是指 PD (Bar)功能,而不是放大器的电源状态。 PD (bar)针脚(&功能) 在电压过低时启用,这将 禁用放大器。 PD (bar)针脚 在高电压下被禁用,例如 VS+,这将 启用放大器。
如果您不确定规格或设备功能的含义,使用 E2E 论坛是查找答案的最佳方法。 同样的问题也很有可能被提出;如果您的问题是新的/独特的,我们将为您寻找解决方案。
请继续使用此知识设计和评估 OPA818。 如果您还有其他问题,请返回论坛。
最佳
阿历克