This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 错误错误的 PSpice 错误(ORPSIM-16363)和错误(ORPSIM-16499)

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV522, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1084012/pspice-for-ti-errors-error-orpsim-16363-and-error-orpsim-16499

在“线程”中讨论的其他部件:TLV522,TINA-TI,PSPICE-FOR-TI

您好,

TI 的 PSPICE 有问题。  

我做了一个模拟

错误(ORPSIM-16363)和 错误(ORPSIM-16499)

使用 TLV522的互阻抗放大器和仪表放大器。 星期一(22-03-08)模拟工作正常,但库更新模拟后不再工作。 我尝试重新安装磁带库并重新安装用于 TI 软件的 PSPICE,但它没有帮助。  

我出错了  

模拟日志:
****电路说明


《全球环境与发展报告》


**创建电路文件“BILES.cir”
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
*来自 C:\CDs_SPA_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网络列表]部分:
lib“nom_pspti.lib”
lib“nom.lib”

*分析指令:
Tran 0 50000ms 0 10ms
选件 ADVCONV
选项 FILEMODELSEARCH
选项 ITL4= 1.
.PROBE64 V(*) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) noise (alias(*))(别名(*))
.INC“.\SCHEMATIC1.net”

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 CO_AFE
R_R7 N34191 +V8 0.001 TC =0
C_C1 0 N34191 1n TC = 0,0
V_V1 N34191 0 1.8V
C_C2 0 N34690 33p TC=0
R_R6 0 N34690 510k Tc=0,0
C_C3 0 N34690 220n TC = 0,0
X/U5 N34690 N34570 +1V8 0 N34570 TLV522
R_R5 N34690 +1V8 1500k Tc=0,0
R_R4 N34570 CO_VREF 47k TC=0,0
C_C8我们0 12p TC=0,0
C_C9 CO_VREF 我们12p TC=0,0
C_C10 0 CO_VREF 12p TC = 0,0
C_C11 0 CO_VREF 1n TC = 0,0
C_C12 N36027我们1n TC = 0,0
R_R13 N36462我们15k Tc=0,0
R_R14 N36027 N36462 1k Tc=0,0
R_R15 N36027 N36504 1k Tc=0,0
R_R12 N36504我们15k Tc=0,0
R_R9 N36111 N36027 47k TC = 0,0
C_C7 0 N36111 1U TC = 0,0
_U6 CO_VREF N37875 +1V8 0 N37818 TLV522
X/U7 N36111 N37906 +1V8 0 N37801 TLV522
R_R20 N37875 N37906 100k TC=0,0
R_R19 N37818 N37875 100k TC=0,0
R_R21 N37801 N37906 100k TC=0,0
R_R16 N37822 N37818 300k TC=0,0
R_R17 N37826 N37822 400k TC=0,0
R_R18 N38298 N37826 1500k TC=0,0
R_R23 N37814 N37805 400k TC=0,0
R_R22 N37805 N37801 300k TC = 0,0
R_R24 0 N37814 1500k Tc=0,0
X/U8 N37814 N37826 +1V8 0 N38298 TLV522
R_R25 N38335 N38298 47k TC = 0,0
C_C13 0 N38335 1U TC = 0,0
R_R26 N38335 0 1000k Tc=0,0
Q_Q1 +1V8 N40555 N40470 QbreakP
R_R31 +1V8 N40555 100k Tc=0,0
R_R32 N40555 N40292 10k TC = 0,0
R_R29 N40474 N40470 1k Tc=0,0
R_R30 N40474 N40478 1500k Tc=0,0
C_C15 N40474 0 1n TC = 0,0
V_V3 N42035 0
+pulse 0 1 5000m 100N 100N 50m 100000 m
Q_Q2 N40292 N43004 0 QbreakN
C_C16 N43004 0 10n TC = 0,0
R_R33 N42035 N43004 20k TC = 0,0
R_R34 N42035 0 20k TC = 0,0
C_C14 N43650 N40478 100N TC = 0,0
R_R28 N43650 CE 10k TC = 0,0
R_R35 N43838 N40478 10k TC = 0,0
R_R36 N40478 RE 10k Tc = 0,0
C_C17我们 N44158 50米 TC = 0,0
R_R37我们 N44158 100 Tc=0,0
R_R38 N44192 RE 2 TC=0,0
R_R39 CE N44192 100 TC=0,0
C_C18 CE N44192 50米 TC = 0,0
R_R40 N44158 RE 2 TC=0,0
R_R41 RE N49008 1000000k Tc=0,0
R_R42 N49008我们1500k Tc=0,0
V_V4 N54559 0 1.8V
R_R49 N54559 N40470 90000k TC = 0,0
X/U9 CO_VREF N43838 +1V8 0 N43650 TLV522
X/U10 CO_VREF 我们+1V8 0 N36027 TLV522

****恢复偏倚 cir ****
结束

SUBCKT GND_FLOAT VDD VSS GNDF
EGNDF GNDFx 0值={(V(V(V(VDD)+V(VSS)*0.5}
GGNDF GNDFx GNDF 值={V (GNDFx,GNDF)* 1U}
CGNDF GNDF 0 10U

结束
美元
错误(ORPSIM-16363):子电路中命令无效
----美元
错误(ORPSIM-16499):在.SUBCKT 中缺少.ends

警告(ORPSIM-15256):<X_U5.XU10.VMINIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U5.XU10.VMAXIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U6.XU10.VMINIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U6.XU10.VMAXIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U7.XU10.VMINIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U7.XU10.VMAXIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U8.XU10.VMINIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U8.XU10.VMAXIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U9.XU10.VMINIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U9.XU10.VMAXIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U10.XU10.VMINIO>不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256):<X_U10.XU10.VMAXIO>不是子电路参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,曼特维达斯,  

    欢迎使用 e2e! 我刚刚使用了 TI 图书馆集成 PSpice 的 TLV522,并取得了成功。 我已将我的项目存档并附加到这里。 e2e.ti.com/.../TLV522.zip

    因此,此问题与 TI 的 PSpice (而非 TLV522型号)更相关。  

    我想检查几件事以放大您遇到的问题。 请分享您正在运行的 TI PSpice 版本及其安装的库版本。 这可以通过帮助> TI 型号,产品或应用支持中的顶部工具栏来完成。  

    例如,这是我当前正在运行的版本,我的库昨天已更新:  

    不要担心您的 PFTI 版本是否为2021 (我是测试最新版本,然后才发布给公众)。  

    您可能会发现,通过按“重新安装 TI 模型和库”,它将恢复为真正旧的库版本(过去我曾遇到过这种情况)。 我在这里找到的唯一补救办法是关闭申请并等待第二天。 模型库版本将在一夜之间更新。  

    如果等待不是可行的解决方案,我建议您在 TINA-TI 工作。 我注意到 TLV522模型不可在线使用,但可在 PFTI 的集成库中找到。 我已在这里为您添加了该功能。 可以使用“新建宏向导”将其导入到 TINA 中  

    e2e.ti.com/.../TLV522.lib

    如果您需要进一步的澄清或帮助,请告诉我。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,并对延迟回复表示抱歉,我们在立陶宛度假:)

    我尝试 “重新安装 TI 模型和库”,然后等待库更新,但更新后问题仍然存在。

    模拟正在使用未配备  TLV522放大器的城市底。

    帮助> TI 型号,产品或应用支持页面为空白,在我的 PC 上如下所示:

    模拟的问题是,当我添加放大器时,我会遇到类似的错误

    美元
    错误(ORPSIM-16363):子电路中命令无效
    ----美元
    错误(ORPSIM-16499):在.SUBCKT 中缺少.ends

    而且不明白如何修复它。

    我尝试重新安装软件和库,甚至创建了一个新项目,但问题仍然存在

    也许您会有一些建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了您的型号  TLV522.zip ,它在模拟中也出现了相同的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,曼特维达斯,  

    令人震惊的是,您无法看到您安装了哪个版本或您拥有哪个模型库版本。 我正在将这条线程转移给 TI 的 PSpice 团队,以帮助您。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,曼特维达斯

    请在 PSpice 为 TI 提示时接受所有模型更新。 如果有可用的更新,软件将每天提示您一次。 您的模型库需要更新。  

    谢谢你

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,这很奏效! 我的模拟再次发挥作用,非常感谢;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡罗

    我正在与 Mantvydas 合作,但我在同一个项目中遇到同样的错误。

    重新安装库没有帮助。

    请帮帮我。

    瓦伊达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伊达斯,您好!

    为什么不与 TINA-TI 合作?

    e2e.ti.com/.../mantvydas_5F00_tlv521.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伊达斯,您好!

    重新安装用于 TI 库的 PSpice 时,它将安装库的基本版本。 第二天将添加对库的其他更新。  启动该工具时,如果 TI 的 PSpice 提示,请接受所有模型更新。 如果有可用的更新,软件将每天提示您一次。 一旦您接受并安装了任何模型更新,错误就会消失。

    谢谢你,

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    TI 的 PSpice 是一款功能更强大的工具,与 TINA 相比,它具有许多优势。 请查看登录页面,您可以下载 TI 的 PSpice。 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 

    如果您想进一步讨论,请创建一个新的 E2E 线程。

    谢谢你,

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jackie,

    我知道 TI 正处于从 TINA-TI 到 PSPICE-TO-TI 的过渡阶段。 但是,只要许多用户对新 simu 有严重问题,运行著名的 TINA-TI 以及时完成工作可能是一个好主意