This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:输入噪声电流图

Guru**** 2967460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085672/tlv6001-input-noise-current-figure

部件号:TLV6001

您好,

你好。  对于 ADS 模拟,客户需要 TLV6001的输入噪声电流数字。 您有这个数字/曲线吗? 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,  

    电流噪声与频率数值可以使用 TLV6001宏模型生成。 请记住,此图模拟了典型的设备性能。

    我已附上以下 Tina 模拟文件:  

    e2e.ti.com/.../TLV6001_5F00_Noise.TSC

    如果您有任何疑问,请告诉我。  

    巴西,

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    感谢您的及时回答。 但我需要数据表中输入电压噪声等输入噪声电流的数字。 根据您的模拟文件,我的分析 是 当前没有1/f 噪声。 相比另一个运算放大器,我感到非常惊讶。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ray,

    数据表中的规范是否足够?

    该产品由我们的产品系列继承,而数据表看起来稍有不同,它没有我们使用的所有曲线。  

    当我们制造模型时,我们使用数据表中的典型规格作为 FA/rtHz 1/f 频率的电流噪声密度,以及 FA/rtHz 的宽带电流噪声密度。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳