《线程》中讨论的其他部件: OPA2333-HT, OPA2333
大家好,
我们的团队正在开发一条涉及 OPA233P 的电路,该电路将部署在温度极高的环境中。 赛道本身不是很复杂,它是一座向不同的坡道输送的飞石桥。
作为测试的一部分,我们将此电路推至155/160degC,但它已经失效,这在某种程度上是意料之中的,因为我们正在推动 OPA233P 超越数据表中的绝对最高额定值。 出于各种原因,我们希望该回路在150°C 时存活下来,并在稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍
我们将2个运算放大器(在一个 IC 封装中)配置为简单的电压随动器,每一个都有各自的偏倚,由相同的电源供电(电路如下所示)。 我们在大约155°C 的温度下测试了这条电路几个小时,光放大器没有出现故障。 更详细地说,所有电路都是在 Veroboards 上构建的,实际的 Opamp IC 焊接在一个小型 FR4中断板上(由于封装太小)。
图1:电压随动电路(100nF 盖位于运算放大器电源导轨上,但电路中未显示)
是否有人能够揭露这种行为? 在这种高温下,什么(在半导体级别上)确实发生了故障?为什么它在一个实例中发生了故障,而在另一个实例中却没有发生故障?
谢谢,
乌迈尔